请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 主题中讨论的其他器件: AM5728
各位专家:
我们的客户希望为 AM5718和 AM5728开发一个 PCB。
您能否告诉我、他们的要求是否符合以下要求:
| 型号 A (AM5728) | 型号 B (AM5718) |
| ・RGMII×1 (千兆以太网 x 1插槽) | ・RGMII×2/MII×1 (千兆以太网 x 2插槽、快速以太网 x 1插槽) |
| ・USB2.0×3 (USB2.0 x 2插槽、到模块 x 1插槽) | ・USB2.0×1 (连接到模块 x 1插槽) |
| ・HDMI×1 (HDMIx 1插槽) | ・HDMI×1 (HDMIx 1插槽) |
| ・I2S×)1 (麦克风 x 1 μ A | ・I2S×1 (__LW_AT__Mic x 1) |
| ・SD ×1 (SD/SDHC/SDXC x 1插槽) | ・SD×1 (SD/SDHC/SDXC x 1插槽) |
| ・UART×1 (__LW_AT__RS-232C x 1端口) | ・UART×3 (UARTx 3端口) |
| ・I2C×1 | ・I2C×2. |
| ・GPIO×10 (__LW_AT__10端口) | ・GPIO×10 (__LW_AT__10端口) |
| ・MIPI CSI2×1 | |
| ・DDR3L×1(1GB) | ・DDR3L×1(1GB) |
| ・eMMC×1 (32GB) | ・eMMC×1 (8GB) |
提前非常感谢您的实物检查。
此致、
Hitoshi