This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6636K2H:CPRI、AIF2、TCI6636k2H

Guru**** 2586995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614667/tci6636k2h-cpri-aif2-tci6636k2h

器件型号:TCI6636K2H

尊敬的 TI 团队:

如何通过 Mistral RTM 分线卡测试 aif2示例项目(aif2 LTE CPRI K2H)。  它仅在(aif2 LTE CPRI K2H)  内部回路模式下工作、不支持 RTM BOC。  我需要 通过 RTM 分接卡在内部回路模式下测试代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balakrishnan、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin
    我等待你的宝贵答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balakrishnan、

    抱歉、我们没有在 K2器件上执行外部回送的任何示例程序。 有一个用于 K1;也许你可以调整它。

    Dave