工具/软件:Linux
您好专家、
1.我的环境如下:
*带 I2S 主设备的适配器板(3.02.00.03)--- (数字到数字连接)--- 具有 I2S 从器件的载板(GLSDK 3.02.00.03)
2.适配器板和载板均使用 McASP1、mcasp2、mcasp3、mcasp4和 mcasp8。
* mcasp3、mcasp4、mcasp8运行良好
-->适配器板使用 aplay 载板使用 arecord (确定)
--> 适配器板使用 arecord 载板使用 aplay (确定)
* McASP1、mcasp2在数字到数字连接案例中无法正常工作
-->适配器板使用 aplay 载板使用 arecord (失败)
--> 适配器板使用 arecord 载板使用 aplay (失败)
-->适配器板可以执行环回测试,即短 TX、Rx 以执行 aplay / arecord (确定)
-->我认为问题可能在 CB...
注意:在载板中、我使用 GPIO5_1作为 McASP1帧同步时钟、请参阅数据表、它只能是 McASP1_fsr、不能是 McASP1_FSX
3.附件是 AB 和 CB 的 DTS 配置,您可以帮助解决此问题,还是提供一些调试工具。
*我使用简易卡作为 ASOC 机器驱动程序、使用 bt-SCO 作为 ASOC 虚拟编解码器、CPU DAI 驱动程序应该是 Davinci-McAP.c
AB 的 DTS
e2e.ti.com/.../AB_5F00_dra7_2D00_evm_2D00_030003.dts.txt
CB 的 DTS
e2e.ti.com/.../CB_5F00_dra7_2D00_evm.dts.txt
非常感谢。
BRS
路易