This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:Tidl 用例无法在 LCD 上显示

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620452/tda2evm5777-tidl-usecase-can-not-display-on-lcd

器件型号:TDA2EVM5777

我已经更改了 TIDL 用例、 我希望在 LCD 上显示输出。 但 发生了错误、日志信息如下所示:

Anand、大家好、我是 Kaixiang Ye 的同事、我正在努力完成工作。 在 TDA2xx 上运行时、发生了一些错误、日志信息如下:


[IPU1-0]内核菜单
[IPU1-0]================================
[IPU1-0]
[IPU1-0] 1:DSP
[IPU1-0] 2:EVE
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0] 257.539834 s:
[IPU1-0]
[IPU1-0]================================
[IPU1-0]用例模式
[IPU1-0]================================
[IPU1-0]
[IPU1-0] 1:将输出帧转储到文件
[IPU1-0] 2:自由运行(未转储输出帧)
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0] 261.435521 s:++++++++++++++++ pObj->chainsCfg->displayType = 7、pObj->displayWidth = 1920、pObj->displayHeight = 1200++++++++++++++++
[IPU1-0] 261.446532 s:捕获:正在创建!!!
[IPU1-0] 261.446806 s:捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式为[ 8位]!!!
[IPU1-0] 261.494723 s:捕获:创建完成!!!
[IPU1-0] 261.495089 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[IPU1-0] 261.495394 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[主机] 261.495577 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[主机] 261.495882 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[主机] 261.496095 s:算法:正在创建(algId = 11)!!!
[主机] 261.502684 s:utils:DMA:分配的通道(TCC)= 0 (0)
[主机] 261.502714 s:utils:DMA:0、共1个:分配的参数= 0 (0x43305600)
[主机] 261.502714 s:算法:创建完成(algId = 11)!!!
[主机] 261.502806 s:IPC_OUT_1:正在创建!!!
[主机] 261.502836 s:IPC_OUT_1:创建完成!!!
[EVE2] 261.503111 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[EVE2] 261.504026 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[EVE2] 261.504605 s:算法:正在创建(algId = 14)!!!
[IPU1-0] 262.779997 s:IPC_IN_1:正在创建!!!
[IPU1-0] 262.781217 s:IPC_IN_1:创建完成!!!
[主机] 262.781400 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[主机] 262.781431 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[EVE1] 262.781736 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[EVE1] 262.782620 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[EVE1 ] 262.783200 s:算法:正在创建(algId = 14)!!!
[EVE2] 262.778503 s:算法:创建完成(algId = 14)!!!
[EVE2] 262.779113 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[EVE2] 262.779601 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[IPU1-0] 264.056091 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[IPU1-0] 264.057311 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[IPU1-0] 264.057890 s:********* 合并*********
[IPU1-0] 264.057982 s:********* Display_VideoPrm.inQueParams.prevLinkId= 37、Display_VideoPrm.inQueParams.prevLinkQueId= 0、Display_VideoPrm.displayId=0、Display_VideoPrm.displayScanForm= 1、Display_VideoPrm.rtParams.tarWidth= 1920、Display_VideoPrm.rtParams.tarHeight= 1200、Display_VideoPrm.rtParams.posX=0、Display_Prm.rtvideoParams.rpt= 0、VideoParm.rtvideoParams.rpos0*
[IPU1-0] 264.058378 s:显示:正在创建!!!
[IPU1-0] 264.058744:dispcore/src/vpscale_dss.c @第1369行:
[IPU1-0] 264.058836 s:不支持大于8x 的升频
[IPU1-0] 264.058927 s:dispdrv/src/vpsdrv_displayCore.c @第295行:
[IPU1-0] 264.058988 s:设置 DSS 参数失败
[IPU1-0] 264.059049 s:Assertion @ Line:346 in links_IPU/display/DisplayLink_drv.c:status=system_link_status_sok:failed!!
[EVE1 ] 264.054260 s:算法:创建完成(algId = 14)!!!
[EVE1 ] 264.055206 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[EVE1 ] 264.055694 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!


日志显示在创建显示器期间发生了错误。  是否有任何人在问如何解决这个问题?
谢谢!

我只更改 EVE 案例。


UseCase:chains_tidlEVE

Capture -> Alg_tidlpreproc (A15)
ALG_tidlpreproc (A15)-> ALG_tidl_1 (EVE1)
ALG_tidlpreproc (A15)-> ALG_tidl_2 (EVE2)
ALG_TIdl_1 (EVE1)->合并(IPU1_0)
ALG_TIdl_2 (EVE2)->合并(IPU1_0)
合并(IPU1_0)-> Display_Video
GrpxSrc -> Display_GRPX