This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:Infoadas SDK IP 摄像机

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627761/j6evm5777-infoadas-sdk-ip-camera

器件型号:J6EVM5777

您好!

如何在 Infoadas SDK 中连接具有用户名和密码的 IP 摄像机? 如何在用例中使用捕获数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已将您的问题转交给 Infoadas 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ganesh

    您能解释一下您的用例是什么吗?
    Vision SDK 支持以太网 AVB 捕获。 您正在寻找的东西


    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我计划使用 Infoadas SDK、因为在用例中、我想显示一个用户界面、该界面显示来自四个 IP 摄像机的带时间戳的视频源。
    此外、我还想使用 H.264压缩在本地存储流视频。
    我可以通过 IP http://192.168.1.100/video.cgi 获取 IP 摄像机直播流
    我能否在这种特定情况下使用 AVB_RX_Mutlica 用例? 如何在用例中提及 IP 地址和 URL? 我是否需要在 Infoadas 中重写 AVB 用例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我指的是客户用例是什么?
    您是否计划在生产用例中捕获 AVB?
    VISION SDK 支持 AVB 捕获用例。 但对于特定的摄像机、我想。

    最好向 CPE 阐明您的要求

    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    是的、我们需要在生产用例中进行 AVB 捕获。 Vision SDK 支持哪些特定摄像头? Vision SDK 和 Infoadas SDK 都支持 AVB 吗? 我要捕获和显示视频、同时我要在本地存储压缩的数据、可能就像从摄像头捕获、向其添加时间戳、然后复制它、一个用于显示、一个用于本地存储。
    什么是 CPE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    正如我提到过的、VISION SDK Linux 支持 AVB 捕获、但 infoadas 不支持 AVB 捕获。
    您可以通读 VISION SDK 用户指南、以了解有关支持哪些摄像头、硬件设置、构建步骤等的详细信息

    您可以向 TI 客户联系人阐明您的要求

    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    感谢您提供信息。 我们可以在 Jacinto J6评估板中使用的最大存储卡(eMMC)大小是多少?SoC 支持的最大 eMMC 大小是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ganesh、

    请为每个查询打开新主题帖。
    您可以关闭此主题并为 eMMC 启动新主题
    它将分配给合适的人员、您很快就会得到响应。

    此致、
    Nikhil D