This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM365:我可以#39;t 查找 TMS360DM360页

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619332/linux-tms320dm365-i-can-t-find-tms360dm360-page

器件型号:TMS320DM365

工具/软件:Linux

您好!

我找不到 TMS360DM360页面和 TRM、只有 DM365。

然而、我们有使用 dm360的电路板。 在哪里可以找到它?

dm360是否支持 H.264?

如果不是-它是否可以与 x264一起使用,我的意思是 ARM“强”足以用 x264压缩 SD 帧吗?  

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、

    请联系您当地的 TI FAE。 他/她应向您提供所需的所有文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prashanth。

    您能说 dm320是否支持 h.264吗?

    谢谢你
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、
    您是指 DM360? 我想 DM320是一个拼写错误。
    DM360具有 H.264支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、
    如果您认为该主题已得到解答、请关闭该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prashanth、

    很抱歉,我没有看到你以前的答复,现在我才注意到。

    我是指 DM320,(不是 DM360)。
    TI 提供了此类器件、但我在 TI 的网站上找不到任何相关信息。
    我在谷歌的帮助下发现了以下内容:
    www.heyrick.co.uk/.../tms320dm320part1.pdf
    www.heyrick.co.uk/.../tms320dm320part2.pdf
    www.heyrick.co.uk/.../tms320dm320part3.pdf

    但是,它是否包含任何与评估板一起使用的软件包? 或者开发人员是否需要使用器件的寄存器从头开始创建应用程序?

    此致、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我没有注意到你以前的答复。 抱歉。
    我是指 dm320、而不是 dm360。
    但是、除了在一些博客中、我找不到任何有关它的信息:
    www.heyrick.co.uk/.../tms320dm320part1.pdf
    www.heyrick.co.uk/.../tms320dm320part2.pdf
    www.heyrick.co.uk/.../tms320dm320part3.pdf

    dm320是否有用于评估板的软件包、或者开发人员是否必须在寄存器上开发其应用?

    此致、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我没有注意到你以前的答复。 抱歉。
    我是指 dm320、而不是 dm360。
    但是、除了在一些博客中、我找不到任何有关它的信息:
    www.heyrick.co.uk/.../tms320dm320part1.pdf
    www.heyrick.co.uk/.../tms320dm320part2.pdf
    www.heyrick.co.uk/.../tms320dm320part3.pdf

    dm320是否有用于评估板的软件包、或者开发人员是否必须在寄存器上开发其应用?

    此致、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、
    由于主题读取的是 DM360、我这么做了。 我不知道 DM320。 请关闭此主题并打开 DM320的新主题吗? 因此、我们将重点介绍这一点、专家们可以对此发表评论。

    根据您共享的上述文档、我在 DM320上看不到任何 H.264支持。 它仅支持 JPEG、MPEG1/2、MPEG4和 H.263

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没错。 这是我首先尝试做的事情、但在 e2e 中没有这样的选择...
    有没有其他方法可以与 TI 的专家就此主题进行交流?

    谢谢你。
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、
    您的 FAE 或 TI 销售联系人应在这方面为您提供帮助。