This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用静态 IP 进行 VSDK Linux SD+NFS 引导

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628311/vsdk-linux-sd-nfs-boot-with-static-ip

您好!

VSDK Linux 指南仅包含带 DHCP 的 SD+NFS。 您能否指导如何更改静态 IP 的 uenv.txt?

提前感谢、

Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在内核 bootargs 中,为 NFS root 指定以下命令

    ip=DHPC root=/dev/nfs nfsroot=ip:path

    您可以更改 ip= arg 以指定静态 IP
    有关 bootargs 的更多信息、请参阅内核文档

    Nikhil D