This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x:Linux 上的后视全景用例

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628951/tda2x-rear-view-panorama-use-case-on-linux

我们正在 TDA2x、VisionSDK 3、Linux 上处理3摄像头后视全景用例。

我们可以在 Vision SDK 中找到 TDA3x 的 RTOS 用例演示: REAR_View_Panorama_tda3xx (vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/REAR_View_Panorama_tda3xx)

请告诉我们在 Linux 上将此用例移植到 TDA2x 需要进行哪些更改

是否有任何有关参考算法/用例的支持文档

注:

我们使用具有视觉板的 VAYU TDA2x 参考套件 OV10635 4摄像头设置进行开发
在 www.youtube.com/watch 上找到了相关的 TI 用例演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给 VisonSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该用例使用许多 ISP 功能。

    tda2xx 上不支持 ISP。

    chains_RVP_TDA3X.txt 中的所有链接都需要在 tda2xx 上进行验证。
    TDA2xx 上不支持 IssCapture、IssM2mIsp、Alg_IssAewb

    如果需要在 tda2xx 上启动它,则需要选择 YUV 传感器并重写脱包装(使用 SGX 或 DSP)

    选择 tda2px 并重新编译用例会更容易。 (2px 具有 ISP)

    此致
    Chetan.M