This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:UART 读取逻辑电平

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621721/am3357-uart-read-logic-level

器件型号:AM3357

您好!

在我们的应用中、我们打算使用 Sitara AM3357 UART 通过总线系统进行通信。 为了检测总线状态、我们需要读取 RxD 输入的逻辑电平。 使用 PinMux 实用程序时、不允许将 RxD 焊盘同时配置为 GPIO、因为 GPIO 和 UART 连接是不同的模式。  您是否 有任何关于如何 在运行时不重新配置 UART 功能的情况下获得该级别的建议 ?

此致

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最简单的方法是将 RX 信号并行连接到 GPIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将是最后一个解决方案。 如果无法通过软件解决该问题、我们必须在电路板上添加 PCB 轨道。

    此致
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我签入 UART 寄存器信息(AM335x TRM 修订版 P、第19.5节)中、我找不到任何可用于监控 RX 线路的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    感谢您的回答。 然后、我们将在下一版电路板上为免费的 GPIO 添加一条 PCB 轨道。

    此致
    Stephan