This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x EVM#39;s 视觉应用板可以捕获 HDMI 720p@30Hz 输入?

Guru**** 2551590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618831/tda2x-evm-s-vision-app-board-can-capture-hdmi-720p-30hz-input

您好!

我需要使用 TDA2x EVM 捕获 HDMI 720p@30Hz 输入。 用户指南仅提供1080p@60Hz 指南。  

请告诉我如何操作。

提前感谢、

Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    我已将您的问题转交给 ISS 专家。
    您能告诉我们您的 SDK 是哪个版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我使用的是 VSDK 2.12.02版本。

    此致

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    VISION SDK 更改分辨率非常简单、我们只需更改捕获输出中的分辨率、它就可以正常工作。

    但更重要的更改是解码器设置。 默认设置为1080p 分辨率。 请获取适用于 ADV 或 SIL 的720p 设置、它应使用这些设置。  

    我们可能需要更改 EDID、但让我们首先获取720p 设置。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回答。

    您能否指导如何获取 EDID 设置? 我的 EVM 具有 ADI HDMI 接收器芯片。 我不知道如何从 ADI 获取 EDID 表。

    此致、

    Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Brijesh 的回答将延迟、因为他在本周结束。
    此致
    露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    ADV 支持内部 EDID RAM、可通过 i2c 对其进行编程。  

    遗憾的是、我们只有1080p 分辨率的 EDID 配置。 要获得720p 分辨率、您需要联系 ADI。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh、

    感谢您的通知。  

    幸运的是、我的 HDMI 摄像头支持1080@60。 因此、我将使用捕获链路来减小尺寸和 fps。

    此致、

    Wilson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、
    是的、您可以在捕获链路中将输入从1080p 下调至720。 您甚至可以将分辨率裁剪为720p。

    Rgds、
    Brijesh