This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:更改了 TVP5146解码器分辨率

Guru**** 2574225 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627283/tms320dm368-tvp5146-decoder-resolution-change

器件型号:TMS320DM368
主题中讨论的其他器件:TVP5146

您好!

我们正在使用具有 IPNC RDKv5.1.0应用程序的 DM368 EVM 板。 摄像机的输入为 PAL (720x576)。

但默认设置了 TVP5146解码器驱动程序 NTSC (720x480)。 因此、对于显示屏、它将480行扩展到576行。 这种质量很差。

我要将  TVP5176的输入分辨率更改为 PAL。 为此、我应该做些什么更改。

我可以获得输入分辨率设置为 PAL 的源代码吗?

此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    没有 TVP5176等器件。 您能否仔细检查您的 TVPx 器件型号?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、它是 TVP5146。 您能告诉我、我应该做什么更改吗?

    此致、
    Amit Soni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、

    与 DM36x 器件相比、这些问题看起来与 TVP5146更相关。 我建议您在 TVP5xxx 论坛中提问/发帖。

    e2e.ti.com/.../376

    此致、
    帕维尔