This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:彩色显示屏非常缓慢。

Guru**** 2586395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620849/tda3-the-color-display-is-very-slowly

器件型号:TDA3

您好!

我是 Lee。

我正在测试颜色显示。

当我显示以使用 draw2d.c 中的 Draw2D_fillRegion()时,

显示速度非常慢。 我可以看到什么是彩色显示图。

(C:\vision_sdk_02_11_00_00\vision_sdk\examples\tda2xx\src\draw2d\draw2d.c)

显示屏尺寸为1280x720、下面是我的测试代码。

实际上、我在源代码中找不到任何问题。

是否有另一种颜色显示解决方案大约为1280x720。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、此 API 使用基于 CPU 的工程图、速度会更慢。

    您应该使用 DMA 以固定颜色填充该区域。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh Jadav:

    感谢您的回复。
    您刚才提到过、我想使用 DMA 来填充该区域。
    VISION_SDK 或参考手册中是否有示例?
    如何将 DMA 用作固定颜色绘图?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您可以尝试使用 Utils_dmaFill2D API 吗?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh Jadav:

    感谢您的回复。
    它是否仅需要 Utils_dmaFill2D API?
    它需要另一个 API 吗?

    也许、我认为我可以使用 Utils_dmaFill2D API、如下例所示。
    谢谢。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh Jadav:

    如何使用 DMA 的数据显示?
    我不理解链路的显示和 DMA。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    显示和 DMA 实用程序有两种不同的功能。  

    显示具有正确的链接、其中 DMA utils 只是 API 集。  

    在显示链接中获取缓冲区后、您可以使用 DMA API 用固定模式填充它们。

    Rgds、

    Brijesh