器件型号:TI-RTOS
工具/软件:TI-RTOS
我的板是 TMDSICE3359、现在我打算将二进制文件刷写到 SPI 闪存中。 例如、我构建 PROFINET 演示项目、哪个文件是应用文件?哪个文件是引导加载程序?我可以修改它吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TI-RTOS
工具/软件:TI-RTOS
我的板是 TMDSICE3359、现在我打算将二进制文件刷写到 SPI 闪存中。 例如、我构建 PROFINET 演示项目、哪个文件是应用文件?哪个文件是引导加载程序?我可以修改它吗?
AM335x 评估平台上的引导加载应用的详细信息如下:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_BOOT_AM335x/AM437x
引导加载程序二进制文件和应用二进制文件是单独的、需要在 SPI 闪存中以不同的偏移量进行刷写。 引导加载程序二进制文件的闪存为0x000000、Profinet 应用程序需要在0x20000闪存、如 从 McSPI 引导一节中所述
如果您有任何后续问题、请联系我们。
此致、
Rahul
Rahul、
我已成功从 SPI 闪存引导、但仍有几个问题需要解决。
在电路板上使用 am3359之后(由我自己设计、并使用不同的 DDR、不同的 SPI 闪存或 NAND 闪存、NOR 闪存)
1.是否需要修改和加载 RBL 文件? 以及如何实现?
2.如何修改引导加载程序?
3.我可以提高 SPI 闪存的闪存映像速度吗? 它太慢了。
闪存 SPI 闪存后、无法从 SD 卡启动。如何再次从 SD 卡启动?