This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:从一个程序映像中使用两个内核

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633103/tms320c6657-using-both-cores-from-one-program-image

器件型号:TMS320C6657

尊敬的团队:

是否可以从一个程序映像中使用两个 C6657内核? 这将有助于我们在两个内核上同时运行自动生成的代码。

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    不清楚问题是关于引导单个应用程序映像、让两个内核执行相同的代码、还是关于并行编程以使用两个内核。

    对于并行编程、我们提供 OpenMP 来在两个内核之间分配计算任务。 卸载通过编译器根据 OpenMP 指令自动生成的代码进行。
    processors.wiki.ti.com/.../OpenMP_on_C6000

    如果目的是引导单个映像并让两个内核运行相同的代码、则我们会在引导示例中提供演示此功能的示例。 请参阅 Processor SDK RTOS 中的 SRIO 引导示例。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_BOOT_C66x

    此致、
    Rahul