尊敬的同事:
现在、我们估算视频系统迁移到 Jacinto TDA35XXABFQ1芯片(DM505M)并希望测试性能。
我们使用 Spectrum Digital 入门套件15x15 TDA3x ES1.0 GP (EVMTDA3G-01-40-00 01NOV16 703754-1101修订版 A)。
我们在以下位置工作的软件:CCS7、processor_sdk_vision_03_00_00_00、starterware_01_06_00_16。
首先、我想让系统成为基于2个 Cortex-M4 IPU 的软件的一部分。
我对示例项目编译有一些问题。
窗口中的路径包含此路径:
C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \os_tools\windows\cxdctools_3_32_01_22_core\
但编译失败:
C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk>gmake -s -j 取决于
gmake:***没有使目标`depend'的规则。 停下。
如何解决此问题?
是否有人可以共享适用于 TDA3x 的 VISION SDK 中已编译且随时可用的示例?