This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:我在我的 EVM dm8148上使用最新的 ezsdk,我想从 Linux 端的 A8初始化显示帧缓冲器 Fb0/1/2,并想直接从 DSP 端填充该缓冲器。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616384/linux-tms320dm8148-i-am-using-latest-ezsdk-on-my-evm-dm8148-i-want-to-initialize-a-display-frame-buffer-fb0-1-2-from-my-linux-side-on-a8-and-want-to-fill-that-buffer-from-dsp-side-directly

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

我正在 A8端初始化指针,并使用 Syslink 将其地址发送到 DSP,我用一些值填充数据。 我在 DSP 端读取这些值并更新这些值,并且能够从 A8端看到正确的更新值。 但在我将器件 fb0/1/2映射到同一指针位置后,屏幕上将显示由 A8更新的数据,但 DSP 值不会更新为新值。 同样 、如果我从 DSP 侧更新该缓冲区、A8侧的值不变、屏幕上也不更新任何值。

有人能帮我解决这个问题吗?

BR

Ammar Zafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ammar:

    如需定制应用支持、您可以通过 TI 合作伙伴网络联系第三方。

    此致、
    帕维尔