This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:SPI 引导问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635930/tms320c6657-spi-boot-issue

器件型号:TMS320C6657

您好!

我团队的模块设计具有两个 Keystone I 数字信号处理器(TMS320C6657GZHA)。 DSP 定序和引导模式引脚似乎正常工作、我们已对每个 SPI 闪存(S70GL02GS12FHIV1)进行了编程。 但是、当使用 DSP 仿真器时、我们不会读回闪存中的任何值。 遗憾的是、我们没有将任何上拉或测试点添加到 DSP 到闪存的任何使能线路(芯片使能输出使能、写入使能)、因此我们无法访问这些测量。 TI 是否有任何关于推进问题诊断的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种软件? 哪个 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在引导失败时、您能否读取程序计数器和 DEVSTAT 寄存器。 闪存是否与引导映像进行了预闪存?
    您是否尝试使用 SPI 闪存写入器或 SPI 驱动程序来初始化和读取闪存。 您需要运行某种能够独立验证 SPI 闪存读取/写入功能的诊断代码、以便对闪存接口有一定的信心。

    此致、
    Rahul