This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:将 V4L2捕捉连接到 OMX 编码器!

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618437/tms320dm8148-connect-v4l2-capture-to-omx-encoder

器件型号:TMS320DM8148
主题中讨论的其他器件:TVP7002

我想 使用来自 TVP7002捕获驱动程序的 V4L2捕获视频来开发应用。 然后使用 OMX 中的 VENC 将编码器视频更改为 h264。

但 V4L2捕获使用 fbdev 来分配缓冲区捕获、 而 VENC 使用 OMX_AllocateBuffer 来分配缓冲区输入。

我想使用 fbdev 为 VENC 缓冲器输入分配缓冲器。 我不想使用 memcpy 将数据从 缓冲区捕获复制到 VENC 缓冲区输入、因为 memcpy 在 ARM 中运行速度非常慢。

请告诉我解决方案!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    如需定制应用支持、您可以通过 TI 合作伙伴网络联系第三方。

    此致、
    帕维尔