This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:无法在 Code Composer Studio 上构建任何项目:此项目是为当前不受支持的器件创建的- TMS320C55XX.TMS320C5515.EVM5515:

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628787/ccs-tms320c5545-cant-build-any-project-on-code-composer-studio-this-project-was-created-for-a-device-not-currently-supported---tms320c55xx-tms320c5515-evm5515

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直按照 C5545 BoosterPack 软件指南运行提供的演示。 我已经下载了他们要求的所有软件、例如:

- CCSv6

- C55代码生成工具–v4.4.1  

- DSP/BIOS–v5.42.1.1

-C55x CSL 库  

运行 CCSv6的可执行文件后、我转到应用程序中心并获取 C5500编译器。 但是、每次我尝试构建 Tlesr Demo C55项目或 C55AudioDemo 时、我都会看到以下错误:  

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k clean
del /F "TIesrDemoC55.cdb""TIesrDemoC55.hex""TIesrDemoC55cfg.cmd""TIesrDemoC55cfg.s?" "TIesrDemoC55cfg_c.c""TIesrDemoC55.out""TIesrDemoC55cfg.h""TIesrDemoC55cfg.h?"
DEL /F "TIesrDemoC55cfg.d"
del /F "TIesrDemoC55cfg.obj "TIesrDemoC55cfg_c.obj " audio_data_collection.obj "codec_AIC3254.obj "gd_config.obj "gd_dim.obj "gd_gdgd_gm.obj "gd_gd_gpio_gm.obj "gm_gm_control"gd_gd_gpio_gm.obj "gm.obj "gm_control"gd_gp_gm.obj "gp_control"gd_gp_gm.obj "gp_control"gm.obj "gpregul_g.obj "g.obj "g_gp_g.obj "g_gp
del /F "TIesrDemocc55cfg_c.d""Audio_data_collection.d""codec_AIC3254.d""gd_config.d""gd_dgd_gm.d""osd_g_gm.d""sys_hmm.d""gd_mifor.d""gd_mu.d""gd_control"gpod""gpod_zh_gmu.d""gmu.d""gpod""gpregul_zh_zh_control""gpod"
找不到 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\TIesr\c5545\TIesr_C55_demo\build\ccsv5\Debug\TIesrDemoC55.cdb
找不到 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\TIesr\c5545\TIesr_C55_demo\build\ccsv5\Debug\TIesrDemoC55cfg.d
找不到 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\TIesr\c5545\TIesr_C55_demo\build\ccsv5\Debug\TIesrDemoC55cfg.obj
找不到 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\TIesr\c5545\TIesr_C55_demo\build\ccsv5\Debug\TIesrDemoC55cfg_c.d
'已完成清洁'
'

****构建完成****
发生构建文件生成错误..
此项目是为当前不支持的器件创建的- TMS320C55XX.TMS320C5515.EVM5515:
-请参阅"帮助">"检查更新"、以检查是否通过 CCS 更新提供对此器件的支持。
-访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。
-检查您是否已安装对相应 MCU/处理器平台的支持。
-通过调整项目属性,将项目迁移到最接近匹配的支持设备。
-或者、如果使用实验器件、请联系 TI 获取支持。

我尝试检查更新、没有更新。 我尝试安装新软件并转至 ccsv7更新、我看到一个添加 C5500器件支持的复选框、并尝试添加它、但我看到以下错误:

在这个问题上,任何帮助都是很好的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthek、

    您是否按如下方式在 CCS 中注册了组件? 启动 CCS 时、您还应看到一条消息来执行此操作。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我 在产品列表中所拥有的内容。

     CCS 启动时、我没有看到任何添加组件的消息。 如何添加 C5545组件?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthek、
    您是否使用 CCS v6或 v7 (您可以通过转至 Help > About Code Compose Studio 获取版本号)?
    CCS v7.0和7.1中的 C55x 项目出现了问题、该问题已得到修复。

    请使用 CCSv7.3。 您在上面所述的问题"我看到了一个添加 C5500器件支持的复选框、并尝试添加它、但我看到以下错误:"此版本的 CCS 不应出现此问题。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的版本:7.3.0.00019。

    Karthek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthek、
    您安装 C5000编译器的方式与此处所述的方式类似?
    e2e.ti.com/.../2140288

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这正是我所做的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他帮助吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthek、

    您在安装 CCS 时是否添加了 Spectrum Digital C55x 支持? 构建工程时需要执行此操作。
    为此、您可以重新安装 CCS、并在安装向导期间指向您的现有安装、这次添加 Spectrum Digital 支持。 希望这能解决这个问题。

    Lali