This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM437X:EVM 不工作

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621047/tmdsevm437x-evm-not-working

器件型号:TMDSEVM437X

您好!

我有 AM437x EVM。 我将使用电路板随附的存储卡中的 Linux SDK 启动它。 我从上个月开始使用此器件、但今天突然 EVM 未通电。 我正在尝试使用'myicom'脚本获取其终端控制台、并尝试使用我上次为其配置的 IP 在浏览器上映射其显示。 我弹出 SD 卡、并通过插入同一卡并按下其板载硬件复位按钮再次启动该卡。

但什么也不起作用。 是否有人可以建议我如何打开此功能以及任何故障排除建议...

非常感谢、

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关更换/维修的信息、请联系您的电路板供应商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我直接从 TI store 购买。 到目前为止、我不要求更换。 可能是我可以尝试修复主板的任何故障排除建议、如果没有问题、我将要求更换主板。

    谢谢、
    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板原理图可在此处获取: processors.wiki.ti.com/.../AM437X_EVM_Boards 但是、TI 不建议或支持客户自行尝试和维修电路板。 我的最佳建议是联系 TI store。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过此链接("processor-sdk-linux-AM4376 03_03_00_04"- AM437x Linux SDK Essential: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html )再次使用 TI SDK 配置 SD 卡、以获取存储卡版本并重新启动 EVM。 它已开始工作、但 LCD 的触摸界面不工作。

    此 SDK 有一些示例应用“Touch”,其中很少有触摸控制台游戏(基于 Qt),当运行此“Touch”应用程序时,如果我必须在其主“Matrix GUI”主视图上选择任何其他图标/应用,则 LCD 的触摸界面默认工作。 我必须在主机系统上(通过 IP;以太网接口)显示远程矩阵并使用它。

    如何在处理器的默认工作模式(触摸和处理器之间的 I2C 接口)下以某种方式启用此触摸接口?

    谢谢、
    Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhara、

    这可能是校准触摸屏的问题。 首次启动电路板时、应要求您校准屏幕。
    如果没有、您可以尝试从控制台运行 Weston-calibrator 吗?
    您应该会看到一个需要触摸的红色十字线、以便内核可以获取显示尺寸并配置触摸坐标。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的 EVM 中没有 Weston-calibrator 选项或应用程序。 我在"/etc/udev/rules.d 和"/run/media/mmcblk0p1路径中有这个"ws-calibrate.rules"、我参考了这个链接来校准 LCD。
    (processors.wiki.ti.com/.../How_to_Recalibrate_the_Touchscreen)


    谢谢。
    Dhara