请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM572X 主题中讨论的其他器件:AM5728
工具/软件:Linux
您好!
在桌面 Linux 中、我通常会运行"top"来查看我的 CPU 负载。 使用 AM5728 EVM 上的嵌入式 Linux、我可以在顶部运行并获得 CPU 测量值。 由于 AM5728是用于 CPU 的双核、我不确定两个 CPU 是否都在最大程度上运行、这将返回100%或200%(IRIX 模式移位+ I 似乎不执行任何我通常在台式机上区分的操作)。
我还可能知道测量 DSP 内核负载的"TOP"等效值是什么? 如果没有简单的命令、人们如何测量 DSP 负载?
谢谢、
John