This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:如何在 K4.4上修改 Processor SDK Linux Automotive GA 版本的 connectivity.cfg 时构建内核映像(3.02.00.03)

Guru**** 2587335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619533/linux-dra746-how-to-build-kernel-image-when-modify-connectivity-cfg-of-processor-sdk-linux-automotive-ga-release-on-k4-4-3-02-00-03

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

你(们)好

我遵循"Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide"的"Configuring OSD 10.1 Display (Rev H 板)"。

我是否应该修改"Yocto-allers"文件夹的"connectivity.cfg?

如何构建内核映像并使该修改在目标上有效?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知汽车团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好@Bruce Li、

    您需要在 uenv.txt 中将"dra7-EVM-LCD-OSD.dtb"设置为设备树文件、如下所示:

    fdtfile=dra7-EVM-LCD-LG.dtb

    "connectivity.cfg:
    Board-support/linux/ti_config_frages/connectivity.cfg

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    有2个 connectivity.cfg 文件、其中一个位于"Yocto-图 层/.../work-shared/.../ti_config_fragments "中。
    我应该同时修改这两个选项吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要修改 board-support/...

    此致、
    Yordan