This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:DM388、ISS 视频缓冲器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620255/tmdscsk388-dm388-iss-video-buffer

器件型号:TMDSCSK388
主题中讨论的其他器件:DM388

我使用的是 IPNC-RDK 3.9.0。 尝试在源代码中查找、其中视频数据从摄像机接收到 DM388的 ISS 模块中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从这里开始查看
    source/ti_tools/iss_03_80_00_00/packages/ti/spp/iss/drivers/capture /src/s/

    所有与 ISS 相关的代码都将出现在 Source/ti_tools/iss_03_80_00_00/packages/ti/PSP 中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、Anuj。

    当我仔细观察 ISS 中的模块时、

    假设我正在检查 IPIPE。  我在 ISS 文档(第362/881页)中看到,框车模块生成全色图像并存储在 SDRAM 中。

    在源代码中、我可以找到 SDRAM 访问的第一个地址由指定的位置
    IPIPE_BOX SDR_SAD_H 和 IPIPE_BOX SDR_SAD_L 寄存器。

    /ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ti_tools/iss_03_80_00_00/packages/ti/psp/iss/hal/iss/isp/ipipe/src/ipipe.c

    ISP 返回 ipe_config_boxcar_addr (uint32 addr)
    {  
       ISP_assert (addr、NULL);

       如果(((addr)&(0x20 - 1))!= 0)
           返回 ISP_FAILURE;
       ISP_SET32 (ipe_reg->box_SDR_SAD_H、(addr >> 16)、
                 CSL_IPIPE_BOX SDR_SAD_H_VAL_SHIFT、
                 CSL_IPIPE_BOX SDR_SAD_H_VAL_MASK);
       ISP_SET32 (ipe_reg->box_SDR_SAD_L、(addr & 0x0000FFFF)、
                 CSL_IPIPE_BOX SDR_SAD_L_VAL_SHIFT、
                 CSL_IPIPE_BOX SDR_SAD_L_VAL_MASK);
       返回 ISP_SUCCESS;

    我正在尝试查找视频数据。 例如承载视频数据的特定变量或阵列。 我可以在代码中识别它吗?

    或者没有这样的变量、数据由硬件管理、我们只需要在软件中配置路径?

    您能不能就此问题放些光。

    谢谢、

    此致。