您好!
8168数据表中的表4.5 GPIO 端子功能显示了 GPMC_A[27]/GP1[9]的状态、如下所示:
拉:DIS/IPD
驱动:Z / Z
DVDD_3P3
拉:A/B、其中:
A 是 POR 复位期间内部拉电阻器的状态
B 是 POR 和热复位被置为无效后以及热复位期间内部拉电阻器的状态
IPD =内部下拉使能、IPU =内部上拉使能、DIS =内部上拉禁用
驱动器:A/B、其中;
A 是 POR 复位期间引脚的驱动状态
B 是 POR 和热复位取消置位后以及热复位期间引脚的驱动状态
H =驱动高电平、L =驱动低电平、Z =三态
技术参考手册()还
显示了 PINCTRL189的寄存器值被设定为
PULLTYPESEL = 0 (选择下拉)
PULLDIS = 0 (上拉或下拉使能)
在 POR 期间是否有办法保持内部下拉电阻器?
谢谢。