This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSICE3359:无法运行 ICSS EMAC 预编译二进制文件

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626333/linux-tmdsice3359-unable-to-run-icss-emac-prebuilt-binary

器件型号:TMDSICE3359

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 Linux RT,并且使用 SDK 04.00.04。 我无法运行 ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.00.04/targetnfs/usr/bin 路径中的预构建 ICSS_emacMaintest_AM335x.out。

我正在使用 SD 卡进行引导、并将.out 复制到根分区。 我以下面的链接作为参考。

我做了什么错??

此致

paramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    paramesh、

    很抱歉耽误你的时间、因为我已经不在办公室了。

    您能否在此处发布引导日志以及您拥有的任何其他日志? 此外、当您说"无法运行预编译"时、您的意思是什么? 控制台上是否有任何可能有助于解决问题的输出?

    是否也可以发布以下命令的输出:
    LS -la /boot/

    Jason