This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:入门

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622518/linux-processor-sdk-am335x-getting-started

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

在我的项目中、我需要一个具有高速通信总线的 Arm-cortex 处理器来连接到 FPGA。 并运行 USB、SPI、I2C 等外设 此外、我的系统需要 Linux 等操作系统来管理多个数据流、因此我应该选择 Arm-CotexA8处理器。 应该注意的是,我更喜欢 在“CCS”中编写驱动程序。 关于我购买了 BeagleBone Black 以缩短上市时间,这一问题的最佳软件解决方案是什么?

正如我从以下链接第3页了解的那样:

www.embedded.com/.../4237636

 可以将 Starterware 与操作系统集成。 但我是一个初学者,我不知道什么是一个好的起点。 以及哪种硬件平台最适合它。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 为 AM335x 器件免费提供完整的 Linux、Linux-RT 和 RTOS 解决方案。 这是 Processor SDK、可在以下位置下载: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X 在每个下载页面上、您还可以找到 SDK 文档的链接。 每个 SDK 的下载页面上还列出了支持的 EVM 板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我做了你说的。
    从此处下载“AM335x-EVM-Linux-RT-04.00.00.04.img.zip”:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    然后、我通过以下培训在 SD 卡上写入映像:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Creating_a_SD_Card_with_Windows

    然后、我将 SD 卡放回 BeagleBone Black 中。 然后、我按住引导底部并为电路板通电。 显示电路板正在从 SD 卡引导的 LED USR1开始闪烁。 和"请稍候.." 显示在监视器上。 然后  按 Ctrl-Alt-F1进入显示器上的命令行。 然后 Arago Project 出现在屏幕上、我以 root 身份登录。 现在、我不知道如何运行 GUI 以开始工作。 是否需要安装程序或库? 如果不是、我应该使用哪个命令来获得 GUI?

    我应该说、我只使用了一个 USB 适配器供电、并使用 HDMI 电缆连接到显示器。  


    请请求帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法吗?

    但愿你能提供帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试过:
    Target #/etc/init.d/weston start

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita

    是的、我有、
    执行此命令后,只需“请稍候...” 出现在屏幕上。
    现在该怎么办?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此页面:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Graphics_and_Display

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Margarita:

    是的、我以前检查过该页面、但此页面上的命令有一些错误:

    例如,此命令的结果:

    "Weston-simple-shm 和"  

    是:

    “Weston-simple-shm:…… Weston-1.11.0/clients/simple-shm.c416:create_display:断言'Display->display'失败"

    请帮助并指导我该怎么做?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法吗?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待您的回复。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你必须像玛格丽塔所说的那样开始西顿。 该主题将在 此处回答