This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:USB VBUS 连接

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616087/am3358-usb-vbus-connection

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: AMIC110

大家好、TI 人、

 你好。

 在我客户的设计中、AM33308的 USB1充当主机、连接到具有独立3.3V 电源的 USB 调制解调器、AM33308的 USB1_VBUS 没有电源连接。 从数据表中可以看出、USB1_VBUS 是 USB VBUS 比较器输入的电源电压。  USB1_VBUS 是否必须连接到电源? 如果是、是否有任何想法可以通过 S/W 解决此问题而不修改电路连接。

此致

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循以下检查清单:  

      

    可以使用简单的晶体管电路代替 VBUS 开关:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    你好。
    感谢您的分享。 上述 VUSB_VBUS1是否与 AM33358的 USB1_VBUS 相同?
    如果我错了、请纠正我的问题:简单地说、AM33308的 USB1_VBUS 引脚必须通过 MOSFET 或负载开关连接到 V5_0D 电源线。

    此致
    姜微吉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

     在此设计中、USB 器件是一种调制解调器、与 AM3358一起安装在同一 PCBA 上、并永久直接连接到 AM3358的 USB1。  

     看起来 USB 可以通过软件配置为主机,在 "AM335x 和 AMIC110 SitaraTm处理器技术参考手册"的第2504页( 16.2.7 USB 控制器主机和外设模式操作)中提到了这一点。  

     请分享详细信息、即如何在 AM335x 的 USB1中将 USB 直接配置为主机。

    此致

    姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么软件? 哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    使用了以下提到的 Uboot 和内核版本:
    U-Boot:
    来自 git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git 基于2017/05/02版本

    内核:
    来自 git://github.com/beagleboard/linux.git 基于2017/05/03版本

    此致
    姜微吉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论 MUSB 控制器在哪种模式下工作、都必须连接 USB1_VBUS 引脚、没有针对它的软件权变措施。 对于仅主机模式、您可以直接将 USB1_VBUS 连接到5V 电源轨、并在电路板 DTS 文件中设置 dr_mode="host"。

    请注意以下几点。

    -只有 TI 处理器 SDK 受 TI 支持、我们无法支持您在社区内核方面遇到的任何问题。

    -我不熟悉您使用的调制解调器设备,但听起来好像 PCB 上的调制解调器没有 VBUS 输入。 根据 USB 规范中定义的 USB 协议、USB 器件应在检测到 VBUS 后上拉 DP/DM。 因此、您必须确保调制解调器在正确的时间上出现其 DP/DM 上拉;否则、主机将无法枚举它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bin Liu、

      你好。

      感谢您的回复。

    此致

    姜微吉