请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI 社区:
我们目前正处于 AM335x 的数字 PCBA 的设计阶段。 现在出现了一个问题、即是否需要将以太网引脚路由出去以进行器件的调试、引导和闪存。 当然、这是需要在这里花费大量 PCBA 空间和精力的问题、因此问题是我们是否可以使用 USB 以太网(RNDIS)来实现所有这些目的、就像在 Beagle Bone Black 上完成的那样。 您是否认为 USB 上的以太网可以完全取代正常的以太网、或者我们是否应该了解任何限制(例如在生产/电路板启动/调试期间)? 如果我们需要使用常规以太网、我们很可能只需从 SoC 路由引脚并将 PHY 放置在外部 PCBA 上。