This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6713B:TMS320C6713

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627638/compiler-tms320c6713b-tms320c6713

器件型号:TMS320C6713B
主题中讨论的其他器件:TMS320DM642

工具/软件:TI C/C++编译器

下午好!

我正在使用 TMS320C6713和 TMS320DM642处理器。 这两个处理器均安装在工业电路板上。 工业电路板是在我们的企业制造的。 我没有任何调试套件 dsk。 此外、我还在 WindowsXP 和 Sauris510+仿真器下使用 CCS3.3环境。

我需要通过 CCS3.3程序连接到工业电路板上的处理器。 当我创建一个新的目标配置连接时、缺少所需的 DSP 处理器:TMS320C6713和 TMS320DM642。

请告诉我如何正确执行 DSP 处理器的目标配置并访问处理器、以便将信息写入处理器的存储器?

 

此致、Leshcheonok Ilya

newmail36@mail.ru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我在等

    此致、Leshcheonok Ilya
    newmail36@mail.ru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我对拖延表示歉意。 这个主题在我度假时分配给我、我刚刚回来。

    在屏幕截图中、我可以看到您使用"Create Board"选项创建了连接类型。 我将假定您已安装 SAURIS 仿真驱动程序。 如果您没有、请先执行此操作。

    此外、假设您选择了 SAURIS 作为连接类型、可用处理器类型的列表由连接类型决定。 如果 SAURIS 仿真器支持 C6713和 DM642、但这些选项不可用、则仿真器的驱动程序可能没有可用选项。 建议与 SAURIS 联系以获得更多支持。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下午好。

    感谢您的回答。 是的、我使用 Sauris 的仿真器创建了新的连接。 驱动程序已正确设置(图1)。 我已经申请支持 Sauris 公司。 据我报告、此仿真器支持 TMS320C6713和 TMS320DM642的处理器。 Sauris 的专家告诉我,连接问题绝不能是。 在我的连接中、我使用下一个参数(图2)。
    请告诉我、我如何连接到 TMS320C6713和 TMS320DM642的处理器、以及可能出现问题的原因是什么。

    此致
    Liashchonak Ilya
    ewmail36@mail.ru

    https://ibb.co/cyE2M5
    https://ibb.co/bKtwg5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供用于在 CCSv3.3上安装 Sauris 驱动程序的同一驱动程序安装包的链接? 我想自己尝试一下。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    当然可以。 给你。

    sauris.de/.../

    此致  
    Liashchonak Ilya  
    newmail36@mail.ru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 请使用处理器类型"TMS320C6710"并选择 GEL 文件"DSP621x_671x.gel"、以创建 C6713的配置。

    对于 DM642、您可以尝试使用"C6400PLUS"选项

    请告诉我这是否适合您
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!
    谢谢你。 我根据您的建议选择了您指定的处理器、并将 GEL 文件 DSP621x_671x.gel 添加到处理器6713 (图1)。
    连接到6713成功(图2)。 但是当尝试连接到处理器 DM642时-出现错误(图3)。
    请告诉我、如何连接到 DM642处理器? 我还可以为其指定 GEL 文件吗?
    请告诉我、从哪里可以下载 C6713和 DM642处理器的示例程序?

    谨随信
    Leshcheonok Ilya
    newmail36@mail.ru

    图1.

    图2.

    图3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的错误是、DM642上的内核不是 C64x+、而是标准 C64x。 因此、您应该使用"TMS320C6400"处理器选项。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至于示例、器件专家将会非常了解。 我将在该论坛中以适当的标题开始新的主题。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下午好!
    很棒! 我使用了您的建议。 一切都很好!

    我将 TMS320C6400与 GEL 文件 DSP64xxplus.gel 一起使用-用于 DSP 642。

    我将 TMS320C6710与 GEL 文件 DSP621x_671x.gel 一起使用-用于 DSP 6713。


    现在,我可以连接6713和642,并将程序刻录到处理器6713和642的内核中。 谢谢!
    请问现在如何将程序写入每个处理器的闪存中? 我重新读取了使用 Flushburn 程序完成的指令、但我没有在互联网中找到 FlashBurn 程序、也没有找到将信息写入闪存所需的组件。 请告诉我如何将程序写入闪存。

    此致、Leshcheonok Ilya
    Nevmail36@mile.ru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="ILYA LIASHONAK"]您能告诉我现在如何将程序写入每个处理器的闪存中吗? 我重新读取了使用 Flushburn 程序完成的指令、但我没有在互联网中找到 FlashBurn 程序、也没有找到将信息写入闪存所需的组件。 请告诉我如何将程序写入闪存。[/quot]

    有关旧 CCSV3的 Flashburn 的信息、请访问以下链接:

    http://classic.softwaredesignsolutions.com/flashburn3.aspx

    由于 Flashburn 是由第三方开发和维护的、因此我无法提供更多的见解。

    至于任何其他闪存选项、最好在此论坛中启动新主题、因为这与 CCS 无关。

    谢谢、祝你好运。

    Ki