This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:PLL 中的 RSCTRL

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629009/tms320c6748-rsctrl-in-pll

器件型号:TMS320C6748

我在调试另一个问题时在 RSTYPE 和 RSCTRL 上运行、唯一提到的问题是在 PLL 寄存器下的技术参考手册中。  外部复位(拉低复位线路)和 RSCTRL 寄存器中 SWRST 位的设置有何区别?  此外、如果看门狗计时器关闭复位、会发生什么情况- RSTYPE 的值是多少?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    [引用]此外、如果看门狗计时器关闭复位、会发生什么情况- RSTYPE 的值是多少?[/quot]
    数据手册(第6.4.1节上电复位(POR))对此进行了说明:
    注意:看门狗复位会触发 POR。
    因此、RSTYPE 将指示一个 POR =>[位0]POR = 0x1

    由 RSCTRL 发起的复位是一个软件复位、而外部复位是一个硬件复位。 数据手册中描述了外部复位:第3.7.1节器件复位、NMI 和 JTAG 以及第6.4节复位。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这是很好的解释。  

    Mike