Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
我正在使用 AM437x EtherCAT 从站演示(完整配置)尝试添加 CPU 负载分析支持、以检测 TI 标准从站上的 CPU 负载以及我当前的定制。
我已经在我的 RTOS 配置上启用了 CPU 负载监控(硬件和软件中断以及任务)、但是、当我运行负载分析配置时、我看到以下错误:
当然、我缺少一些内容、但我找不到任何指南来为这种项目启用 UIA 工具。 有人能给我指一下这样的文件吗?
此致和 TIA
Andrea
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我正在使用 AM437x EtherCAT 从站演示(完整配置)尝试添加 CPU 负载分析支持、以检测 TI 标准从站上的 CPU 负载以及我当前的定制。
我已经在我的 RTOS 配置上启用了 CPU 负载监控(硬件和软件中断以及任务)、但是、当我运行负载分析配置时、我看到以下错误:
当然、我缺少一些内容、但我找不到任何指南来为这种项目启用 UIA 工具。 有人能给我指一下这样的文件吗?
此致和 TIA
Andrea
感谢您快速回复 Paula。
我已经安装了 UIA 软件包(UIA_2_00_06_52、使用 BIOS_6_46_01_38 和 CCS 6.1.3)并将其包含在二进制文件中(我已添加 UIA LoggingSetup (将日志记录设置添加到我的配置中))
它编译正确、但我在运行时得到一个异常:
CortexA9:未处理的 ADP_Stopped 异常0x20023
我的配置中确实出现了问题或缺失。
该平台是否有要遵循的线索或示例?
谨致问候、TIA、
Andrea
尊敬的 Andrea、我将与您联系、他或许能够提供帮助、但 您能否在我们的 CCS E2E 论坛中打开一个主题(以及所有可能的详细信息)?在这里、主持人将帮助我们将 您的帖子分配给 合适的人员/团队
谢谢、
Paula