This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:用于断电的 McBSP 时钟和帧配置

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628928/tms320c5517-mcbsp-clock-and-frame-configuration-for-power-down

器件型号:TMS320C5517

您好!

我有一个关于 C5517 McBSP 的问题。

我想关闭 McBSP、因此我将遵循中写入的过程
C5517 TRM (spruh16b) page.474 "8.2.14电源管理"。

在这个过程的步骤2中、它说"将 McBSP 时钟和帧切换到内部时钟源"。
但它没有说时钟和帧的速度。
时钟和帧速是否有任何限制?
我是否只需要切换到内部时钟源、而不需要限制时钟和帧速率?

要设置时钟和帧速率、SRGRL 和 SRGRU 寄存器的 CLKGDV、FPER 和 FWID 位
但我没有设置这些寄存器。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。
    好的、我将等待团队的反馈。

    此致、
    G.F.