This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:UBoot 显示为16x2字符 LCD

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623959/linux-am3358-uboot-displaying-to-16x2-character-lcd

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

我目前使用的是 BeagleBone Black (AM335x)、其具有通过 GPIO 驱动的16x2字符显示屏。 我一直在寻找一种方法、以便 uboot 在启动时将简单文本输出到 LCD 显示屏、因此我可以显示某种指示器、指示器件实际上已通电。 我找到的所有内容都是用于实际的图形显示、而不是字符显示。

是否有任何示例或文档可帮助解决此问题?  

我们非常感谢您的任何帮助。 谢谢你。