This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:从软件引导

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625519/tms320c5517-boot-from-software

器件型号:TMS320C5517

大家好、

我们将 C5517硬件启动过程与复位信号结合使用、它运行良好。

要更新固件、我们需要使用软件启动。  当 DSP 接受更新请求时、当前软件将调用并运行 ROM 中的引导程序。

在"使用 TME320C5517引导加载程序"中、我找到了地址0xFF683C。  该地址可能是 ROM 引导加载程序代码的入口点、如表1 ROM 存储器映射中所述。

然后、我们的软件进入地址。

但是、自举过程不起作用、似乎挂起。

请告诉我如何从我们的软件调用 ROM 中的引导加载程序。

BR、

马萨;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的支持。
    我们将重启方法从软件复位更改为看门狗计时器硬复位。
    现在工作正常、所以我将关闭这个帖子。

    此致、
    G.F.