This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320TCI6614:BH560v2夹层仿真器卡在安全模式下

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631087/tms320tci6614-bh560v2-mezzanine-emulator-stuck-in-safe-mode

器件型号:TMS320TCI6614

您好!

 我尝试按照 Advantech 网站上的说明更新 FPGA 固件。 运行程序更新 FPGA 后、夹层仿真器似乎卡在安全模式下(仿真器上的所有三个 LED 闪烁)。 "Bh560v2Config Utility"未找到此器件。 我曾多次试图按照论坛上的一个帖子中所述对董事会进行循环通电、以迫使董事会进行通电、但这也没有帮助。

 如果您能帮助我恢复仿真器、我将不胜感激。

谢谢你。

Dayalan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dayalan、

    您是否尝试过以下操作:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS560v2_System_Trace

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、实用程序找不到电路板、与使用 Bh560v2 Config 实用程序相同。 当我在 PC 上查看设备管理器时、我不再看到 Blackhawk 设备。 我尝试重新安装 CCS v7时使用了所有驱动程序、但没有产生任何影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是参考 TI EVM 上的板载仿真器、还是第三方仿真器?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是板载仿真器(夹层板)。  

    我还尝试连接独立的 Blackhawk XDS560v2 STM 仿真器(在卸下夹层板后)。 电路板似乎未正确加电、EVM 上的 LED D4为"蓝色"、其他 LED 未亮起。 我认为 FPGA 已损坏、是否有方法可以在不使用 CCS 的情况下更新 FPGA。

    Sudhanand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕不是 您可以联系您的供应商以申请此功能。

    此致、
    Yordan