This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:USB 驱动程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634066/processor-sdk-omapl138-usb-driver

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138OMAP-L138

大家好、

1、Windows10能否自动识别 OMAPL138 USB2.0?我是否必须安装驱动程序?

2 μ、 Android 系统能否识别 OMAPL-138 USB2.0?  我是否必须安装驱动程序以及如何配置它?

最好能提供任何 usr 指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以找到 Windows 驱动程序?在 starterware 中执行此操作?请向我显示文件夹路径,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    您所指的是哪种 USB 驱动程序? Processor SDK RTOS USB 驱动程序的 Processor SDK Linux USB 驱动程序?

    如果 OMAP-L138板运行 Linux、则 Linux 驱动程序应可用于 Android。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该在 PROCESSOR-SDK-RTOS 中运行演示以使 USB 被 Windows10识别?参考以下链接。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_USB

    您能否更具体地解释一下"如果 OMAP-L138板运行 Linux、那么 Android 的 Linux 驱动程序应该是可识别的。"对我来说、有关配置的任何文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有任何文档、但总的来说、如果您的 Android 设备应该能够识别其他 USB 设备、尤其是当您的 Android 设备和 OMAP-L138都使用 Linux 内核时。

    此致、
    Yordan