This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:无法在 ti-processor-SDK-LINUX-AM335x-EVM-04.00.04上看到启动界面

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628915/linux-processor-sdk-am335x-unable-to-see-splash-screen-on-ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04-00-00-04

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

当 LCD 工作正常时、我无法在 Linux 启动时显示启动界面。

使用:-

TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-04.00.04

AM335x-入门套件

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    按照以下主题进行操作:

    谢谢、

    Prabhuraj

    Black胡椒 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个线程解决了我的问题

    它包含与 PSDK 4.0相关的信息

    仍在进行中的工作服务仍在等待处理