This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAP-L138 LCDK 的其他等效器件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TVP5147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633888/omap-l138-other-equivalent-devices-to-omap-l138-lcdk

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: TVP5147

您好!  

我尝试使用 OMAP-L138 LCDK 板、但使用它时遇到了很多问题。  

我想知道是否有一个具有相同处理能力但更易于使用的器件/电路板(我在将应用程序刻录到外部 NAND 闪存上时遇到了很多问题、 我想使用一个具有内部闪存的器件、这样应用程序在复位后不会自行擦除)

当然、如果内置 Starterware 应用程序适合该器件、那将会是一大好选择。  

你有什么建议吗?  

非常感谢、  

Armand   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OMAP-L138等其他器件(具有 ARM 和 DSP)包括:
    Sitara -> AM57x 型号
    KeyStone -> K2H/K2E/K2G
    但是、它们的成本更高、因为它们提供的处理能力要大得多。

    您可以查看达芬奇器件-> DM814x、DM8127和 AM387x   

    或者、您也可以使用此论坛提出确切的技术问题并解决您的问题。  


    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、
    不过、我想知道、如果有一个具有此容量的器件包含内部闪存、那么在器件上刻录的映像将在启动时自动运行、而不会出现任何问题(OMAP-L138遇到一些启动问题、请参阅主题: e2e.ti.com/.../633889 ),这就是我要切换的原因。
    此致、
    Armand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片包含 DSP 子系统也很重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,阿尔芒
    对于 C5000、C6000 (C67x、C674x 和 c66x)等 DSP 内核、我们没有任何具有片上闪存的器件。

    我们的微控制器产品支持片上闪存。
    根据您所处的应用领域类型,请查看具有 CLA 和其他实时支持的 C2000产品系列是否可以作为解决方案。

    此处提供了 C2000的产品系列
    e2e.ti.com/.../

    如果产品中有感兴趣的内容、您还可以在以下 e2e 论坛上提出有关 C2000系列的后续问题

    e2e.ti.com/.../

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    不过、这些控制器无法满足我的要求。 我需要满足以下要求:
    -我需要基于控制器的评估板(如用于 OMAP-L138的 OMAP L138 LCDK)
    -电路板必须有一个模拟输入(我注意 DM8127 CSK 电路板上的模拟输入是一个视频输出连接器)
    -控制器芯片本身的要求:至少 ARM+DSP 器件、6xUART、4xSPI、3xI2C、与 C674x 系列兼容的软件、多个视频输入/输出通道。
    达芬奇8127似乎满足了我的要求、但幸运的是、正如我说过的、该电路板没有视频复合输入连接器和经过微调的视频解码器(例如 OMAP-L138 LCDK 电路板上的 TVP5147)
    因此:
    -DM8127以外的其它控制器是否满足要求?
    -否则、是否有另一个板具有基于 DM8127的模拟视频输入(复合端口)(或另一个达芬奇控制器)
    非常感谢、
    Armand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armand、

    除了上面列出的控制器之外、我还不知道其他控制器。

    您能否开始描述 OMAP-L138问题的新主题? 也许这是可以解决的问题。。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我已经打开了一个线程、我正在等待几天的响应。
    也许您可以让负责的团队再看一下吗?

    链接:
    e2e.ti.com/.../633889

    我在上一篇帖子中准确描述了我执行的不同步骤以及问题是什么。
    非常感谢您的帮助、
    Armand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才做了。 我现在要关闭此主题。