This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:C5545实际功耗

Guru**** 2574795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628970/ccs-tms320c5545-c5545-real-power-consumption

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我们希望在 C5545功耗方面获得您的帮助。

我是否可以询问是否有人可以在全时钟速度和待机状态下共享 C5545的一些功耗测量值、甚至只是原始数据?

我们计划在可穿戴设备中使用任何回复、但我们未找到并参考其数据、因此我们非常感谢您的回复。

非常感谢、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laszlo、

    此处提供了一个电子表格:
    e2e.ti.com/.../287331

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laszlo、Yordan
    我建议您阅读以下应用手册
    www.ti.com/.../sprabn0a.pdf
    它具有指向功耗估算电子表格的链接。 Wiki 内容可能已过时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您就此问题通知我。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul 和 Yordan、

    感谢您的回答! Excel 表格和应用手册非常有用!

    非常感谢、

    Laszlo