This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDSK6713:int id 在"hCodec = DSK6713_AIC23_openCodec (0、&config);"?????

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628658/ccs-tmdsdsk6713-what-does-int-id-specifies-in-hcodec-dsk6713_aic23_opencodec-0-config

器件型号:TMDSDSK6713

工具/软件:Code Composer Studio

是否有人可以告诉我"hCodec = DSK6713_AIC23_openCodec (0、&config);"中的 int id 指定了什么???? 在大多数程序中、它被视为0 (零)、为什么??????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望您提供您使用的软件包名称、以便我们能够为您提供有关此 DSP 的任何指导、因为这是一个相当旧的 DSP。 我假设您已经检查了定义 API 原型函数的头文件。

    在软件包中进行简单搜索应该有助于找到对此函数的 API 引用。 n`t 您的操作、请使用软件包联系我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我正在使用 Code Composer Studio V 5.1... 我已经检查了定义 API 原型函数的头文件。 我可以找到原型函数"DSK6713_AIC23_openCodec (int id、DSK6713_AIC23_Config *配置)"... 但我想知道"int id"会指定什么???... 在某些文档中、我发现"id -指定要使用的编解码器"... 这是否意味着 DSK6713具有多个编解码器??? 如果是、有多少个编解码器????
    正在查找您的回复 谢谢