This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:DSS 电压电平

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621512/am5718-dss-voltage-levels

器件型号:AM5718

您好!

在"AM571x SitaraTM 处理器器件版本2.0"的第7.7节(显示子系统-视频输出端口)上、我找到了以下注意事项:

"VOUT1、VOUT2和 VOUT3仅在1.8V 时使用。"

这是否意味着、如果要驱动电压电平为3.3V 的 LCD 面板、我需要电平转换器?

谢谢、

- Tavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。 另请参阅勘误咨询 i920。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看勘误表后的另一个问题:

    这种限制似乎是由可靠性问题引起的。

    我假设、如果物理引脚用于除 DSS 以外的其他功能、则此限制不适用。 例如 、配置为 GPIO (muxmode=14)的引脚 vout1_D21 (引脚 A9)应能够驱动/接收3.3V 信号、前提是 vddshv2电源设置为3.3V。 是这样吗?

    谢谢、

    - Tavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。