This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMDSICE3359:读取 SPI 闪存

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621640/starterware-tmdsice3359-reading-spi-flash

器件型号:TMDSICE3359

工具/软件:Starterware

你好。

页面 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_ICEv2_flash_erase -用于擦除 SPI 闪存。
非常有用。 谢谢你。

请告诉我、如何从 SPI 闪存 ICEv2读取信息?
使用什么实用程序或程序以及执行哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eduard、

    处理器 SDK RTOS 的目录路径下提供了适用于 AM335x ICE 板的刷写工具
    pdk_am335x_1_0_7\packages/ti\starterware\tools\flash_writer

    这些工具旨在从 PC 读取引导映像、然后将其闪存至 SPI 闪存、然后读回并验证闪存的内容。 因此、如果您看看闪存写入器中的验证步骤、您可以看到如何读回闪存的内容。

    Wiki 中提供了运行 flashwriter 的步骤:
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x

    如果您经常只想执行读取操作、那么我建议在所实现的 switch 语句中添加一个读取选项、并添加逻辑来读取闪存上的扇区、并将其转储到文件或将其复制到器件存储器中的某个位置。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul