This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM355:TMS320DM355 RBL 引导至 NAND

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614727/tms320dm355-tms320dm355-rbl-boot-to-nand

器件型号:TMS320DM355

我们已通过串行接口成功刷写 NAND -但现在我们似乎将 GIO0悬空、这将导致 RBL 引导至备用 NAND 页面、并根据论坛要求不同的 Magic #。  有没有关于这方面的技术说明?  此时无法将 GIO0设置为高电平、因此我们需要一些选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 DM355产品文件夹上的技术文档:
    www.ti.com/.../technicaldocuments
    请参阅 TRM /用户指南的"引导"部分和数据表中的"引导"引脚。
    另请注意、此器件为 NRND (不推荐用于新设计)、支持非常有限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望使用支持视频编码和125C 的较新 TMS 芯片、但目前 TI 没有提供其他产品来实现这一目的。  

    但是、如果有办法处理浮动 GPIO0并且仍然从 NAND 存储器(非 SPI)引导、我会希望得到一个响应。