This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:与 GP2[2]和 AMP 的区别是什么,GP2[02]的 GPIO 组2有什么不同?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619693/dm385-what-s-the-difference-with-gp2-2-gp2-02-of-gpio-bank-2

器件型号:DM385

尊敬的:

我们刚刚注意到 DM385的 GPIO 组2有 GP2[2]和 GP2[02]、 请参阅数据表 SPRS821D、位于第77页。

1) 1) GP2[2]和 GP2[02]有何区别?

2) 2)两者都可以用作正常 GPIO 吗?

3) 3)如果我们想使用组2的 GPIO 端口2、哪个引脚(GP2[2]/ GP2[02])要使用?

4)如果用作普通 GPIO、则 GPIO 寄存器中的哪个位用于配置/读取/写入 GPIO (GP2[2]/GP2[02])? 位-2?

5)由于 GPIO 寄存器中只有1个'bit-2'、如果我们配置 GPIO 寄存器的位2、这对两个引脚(GP2[2]和 GP2[02] )同时具有相同的影响?


我们已经使用 GP2[02作为 GPIO 制作了硬件板、如果它不能用作 GPIO、那么它应该是一个大问题。

请帮助我们解决问题。

谢谢!

王淑 o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询已转发给相应的团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anuj

    谢谢! 还有任何反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuo、

    观察得很好。 但我不确定是否实际连接了 GP2[2]或 GP2[02]、并且可以对其进行编程。 但我想它不能同时具有这两个引脚。 由于您有硬件、我建议您配置并检查 GP2[02]、编程方式与组2的位2一样、并查看它是否得到反映。 什么是连接到硬件中的 GP2[2],还是保持打开状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dwarakesh、

    谢谢!

    我们将 GP2[2]用作 vid_clk、看起来可以像我们测试过的其他正常 GPIO 一样对 GP2[02]进行控制。

    但硬件将是大规模生产、我们需要一个明确的答案、以确保在将 GP2[02]用作正常 GPIO 时不会出现潜在问题、或者我们可能需要考虑重新设计硬件。

    王淑 o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuo、

    我的同事 Vishwanath Patil 已经老了一个硬件。 他需要稍作返工来探测 GP2[2]。 我们将在结束时不早于明天进行检查。 但我们无法代表 TI 确认。 我们可以在另一个板中确认是否反映了哪个 GPIO。