This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4378:USB CDC

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628890/rtos-am4378-usb-cdc

器件型号:AM4378

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在寻找 USB CDC (通信设备类)的示例。

我正在使用 TI RTOS (BIOS_6_46_01_38)、CCS 6.1.3、PDK_AM437X_1_0_5。

SPRUHL7F 第16章通用串行总线(USB)文档指出:

"本文档旨在修改现有的 Linux USB 驱动程序或创建新的驱动程序以支持此控制器实现。 对于想要修改现有 Linux USB 驱动程序或创建新驱动程序的用户、请与您的 TDI 销售代表联系、了解有关如何在 NDA 下获取第三方 IP 数据手册的更多信息。 "

如何获取有关在 CDC 模式下使用 USB 的驱动程序开发文档?

我应该联系谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在 Processor SDK RTOS 中没有 USB CDC 驱动程序示例。 计划在明年进行。 "对于想要修改现有 Linux USB 驱动程序或创建新驱动程序的用户、请与您的 TDI 销售代表联系、以了解有关如何根据 NDA 获取第三方 IP 数据手册的更多信息。 "、请联系您当地的 TI 销售人员或 FAE。

    此致、Eric