This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:内核 v4.9上的 GPIO 唤醒不起作用

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626971/linux-am3352-gpio-wakeup-not-working-on-kernel-v4-9

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:ADS1118

工具/软件:Linux

你好。

我注意到、升级到 v4.9内核后、无法再使用 GPIO 从待机模式唤醒我的器件。

根据下面的链接、它不需要特殊配置。 我使用的是 GPIO3、它位于第一个组(AFAIK 是唯一允许唤醒的组、即使文档中没有提到它):

http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Power_Management_Standby_User%27s_Guide#GPIO_wakeup

两个器件在 debugfs 上具有相同的配置:

root@dev:~# cat /sys/kernel/debug/gpio  
gpiochip0:GPIO 0-31、父级:platform/44e07000.gpio、gpio:
低 IRQ 中的 GPIO-2 (|sysfs)
低 IRQ 中的 GPIO-3 (|sysfs)
GPIO-6 (|sysfs)输出低  
GPIO-8 (|?) 输出低  
GPIO-9 (|?) 你(们)好  
GPIO-13 (|OMAP-serial)输出低  
GPIO-29 (|重置)输出高电位

gpiochip1:GPIO 32-63、父级:platform/4804c000.gpio、gpio:

gpiochip2:GPIO 64-95、父级:platform/481ac000.gpio、gpio:
GPIO-64 (|sysfs)输出低  
GPIO-70 (|ASD1118 /EN 20mA 1)输出低电压  
GPIO-71 (|ASD1118 /en 10V 3)输出高电压  
GPIO-72 (|ASD1118 /EN 20mA 3)输出低电压  
GPIO-73 (|ASD1118 /EN 20mA 4)输出低电压  
GPIO-74 (|ASD1118 /en 10V 4)输出高电压  
GPIO-75 (|ASD1118 /EN 20mA 2)输出低电压  
GPIO-76 (|ASD1118 /en 10V 2)输出高电压  
GPIO-77 (|ASD1118 /en 10V 1)输出高电压  
GPIO-80 (|ASD1118 /en PT100 3)输出低电压  
GPIO-81 (|ASD1118 /en PT100 1)输出低电压  
GPIO-89 (|sysfs)  
GPIO-90 (按钮),高 IRQ

gpiochip3:GPIO 96-127、父级:platform/481ae000.gpio、gpio:
GPIO-114 (|DATA-GPIO)输出低  
GPIO-115 (|RCLK-GPIO)输出低  
GPIO-116 (|srclk-GPIO)输出低电压

gpiochip5:GPIO 502-509、父级:平台/移位@0、移位寄存器@0:
GPIO-502 (|?) 输出低  
GPIO-503 (|?) 输出低  
GPIO-504 (|?) 输出低  
GPIO-505 (|?) 输出低  
GPIO-506 (|?) 输出低  
GPIO-507 (|?) 输出低  
GPIO-508 (|?) 输出低  
GPIO-509 (|?) 输出低

gpiochip4:GPIO 510-511、父级:platform/500000.gpmc、OMAP-gmc:

如何开始调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、更新从 V.4.1到 V4.9内核
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享您正在使用的 SDK? 您是否还尝试在设备暂停时使用 no console suspend 使控制台保持活动状态? 这可以帮助您获得更多调试信息。

    请在进入 SUSPEND (暂停)/然后进入 RESUME (恢复)/和完整引导日志时共享控制台日志。 这也是定制板还是 TI 参考平台?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在定制板上使用 Yocto。

    "meta-ti"是从几天前开始的主控版本、修订版:  

    eb53d57 ti-soc:为 BSP 覆盖添加了通用"ti-so" SOC 系列

    内核位于:

    89061c2将 git.ti.com:ti-linux-kernel/ti-linux-kernel 的"ti-linux-4.9.y"分支合并到 ti-lsk-linux-4.9.y 中

    挂起+ 唤醒日志(通过控制台唤醒;GPIO 唤醒不起作用):

    [470.070867] USB 2-1:USB 断开连接、器件编号6
    [470.074817]选项1 ttyUSB0:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在已从 ttyUSB0断开
    [470.074985]选项2-1:1.0:器件已断开连接
    [470.076173]选项1 ttyUSB1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在从 ttyUSB1断开
    [470.085324]选项2-1:1.1:器件已断开连接
    [470.087039]选项1 ttyUSB2:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在从 ttyUSB2断开
    [470.087134]选项2-1:1.2:器件已断开连接
    [470.099699]选项1 ttyUSB3:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在从 ttyUSB3断开
    [470.099816]选项2-1:1.3:器件已断开连接
    [470.626158] PM:正在同步文件系统... 完成。
    [470.626499] PM:准备系统进入睡眠状态(待机)
    [470.632128]冻结用户空间进程... (已用0.001秒)。
    [470.634013]冻结剩余可自由执行的任务... (已用0.001秒)。
    [470.635392] PM:挂起系统(待机)
    [470.635433]暂停控制台(使用 NO_console_suspend 进行调试)
    [470.763296] PM:在126.136毫秒后设备挂起完成
    [470.76591] PM:2.580ms 后器件延迟挂起完成
    [470.768754] PM:2.810毫秒后设备挂起完成
    [470.768766] PM:已成功将所有电源域置于目标状态
    [470.768766] PM:唤醒源 UART
    [470.784307] PM:15.412毫秒后器件恢复完成
    [470.786736] PM:2.262毫秒后器件的早期恢复完成
    [470.788143]净 eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [470.788156] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [470.788163]净 Eth0:ALE 表大小1024
    [470.886542]通用 PHY 4a101000.MDIO:02:连接的 PHY 驱动器[通用 PHY](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:02、IRQ
    =-1)
    [470.891980]暂停15.259秒
    [471.006219] PM:219.456ms 后完成器件恢复
    [471.008093] PM:正在完成唤醒。
    [471.008102]正在重新启动任务... 完成。
    [472.966973] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路速率高达- 100Mbps/全速率-流控制 Rx/TX
    [475.406253] USB 2-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号7
    [475.577650] USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=1e2d、idProduct=0053
    [475.577676] USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=0
    [475.577684] USB 2-1:产品:PH8
    [475.577692] USB 2-1:制造商:Cinterion
    [475.583874]选项2-1:1.0:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
    [475.595587] USB 2-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB0
    [475.598150]选项2-1:1.1:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
    [475.603300] USB 2-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB1
    [475.604417]选项2-1:1.2:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
    [475.606749] USB 2-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB2
    [475.607811]选项2-1:1.3:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
    [475.611085] USB 2-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB3

    引导日志:

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.9.34-Yocto 标准(OE-USER@OE-host)(gcc 版本5.4.0 (GCC))#1优先于 Sun Sep 3 2.
    世界协调时2017年1:44:17
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]、共个:FDT:机器模型:HMS Redwolf
    [0.000000] CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]在节点0上的总页:65536
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c0b3ecbc、node_mem_map cfdad000
    [0.000000]正常区域:576页用于 memmap
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:65536页、LIFO 批处理:15
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000] pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
    [0.000000]内核命令行:console=mtdparts=8000000.nand:128k (boot1)、128k (boot2)、128k (boot3)、128k (boot4)、1m (
    uboot1)、1m (uboot2)、128k (u-boot-env1)、128k (u-boot-env2)、190m (sys1)、190m (sys2)、-(persistent) ubi.mtd=sys1 ubi.mtd=PERSIS
    tent root=ubi0:rootfs rw rootfstype=ubifs pany=3 rootwait=1 memtest=2
    [0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000]内存:224040K/262144K 可用(7168K 内核代码、257K rwdata、1708K rodata、1024K init、243K BSS、
    13528K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    [0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0800000 (8160 KB)
    [0.000000].init:0xc0a00000 - 0xc0b00000 (1024KB)
    [0.000000].data:0xc0b00000 - 0xc0b40470 (258 KB)
    [0.000000].bss:0xc0b40470 - 0xc0b7d1f0 (244KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为25000000 Hz
    [0.000018] sched_clock:25MHz 时为32位、分辨率40ns、每85899345900ns 换行一次
    [0.000036]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:76450417870 ns
    [0.000046] OMAP 时钟源:Timer1、25000000 Hz
    [0.000259] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000504]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000531]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
    [0.118885] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.119024]安全框架已初始化
    [0.119070]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.119079]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.120157] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.120614]为0x80100000 - 0x80100078设置静态标识映射
    [0.123852] devtmpfs:已初始化
    [0.139531] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.140005]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.140028] futex 哈希表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.142367] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.143926] NET:注册协议系列16.
    [0.146531] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.164932] omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.248886]空闲:使用调速器菜单
    [0.254673] GPIO gpiochip0:(GPIO):添加了 GPIO chardev (254:0)
    [0.255169] gpiochip_setup_dev:在器件上注册的 GPIO 0至31:gpiochip0 (GPIO)
    [0.257114] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.258125] GPIO gpiochip1:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:1)
    [0.258559] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 32至63:gpiochip1 (GPIO)
    [0.261368] GPIO gpiochip2:(GPIO):添加了 GPIO chardev (254:2)
    [0.261881] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了64至95的 GPIO:gpiochip2 (GPIO)
    [0.264533] GPIO gpiochip3:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:3)
    [0.264927] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 96至127:gpiochip3 (GPIO)
    [0.275054] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/na 的 pctldev
    ndflash_pins_s0、延迟探测器
    [0.277553]没有 ATAG?
    [0.277571]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.319869] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.322982] vgaarb:已加载
    [0.323639] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c0的 pctldev
    _pins_default、推迟探针
    [0.323804]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.323870] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.323920] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.323926] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.323952]已注册 PTP 时钟支持
    [0.324852] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.325149]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.326530]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.326805] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.32684] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.340718] NET:注册协议系列2.
    [0.341734] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.341773] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.341806] TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.341891] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.341911] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.342093] NET:注册协议系列1.
    [0.342616] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.342624] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.342628] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.342633] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.342649] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.344068]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.346123]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
    [0.346215]审核:type=2000审核(0.320:1):已初始化
    [0.347494]工作集:timestimer_bits=14 max_order=16 bucke_order=2
    [0.359731] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.359788]已注册密钥类型 id_resolver
    [0.359793]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.359853] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [0.366971] NET:注册协议系列38.
    [0.367197]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.367204] IO 调度程序截止日期已登记
    [0.367678]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.368507] pinctrl-single 44e10800.pinmux:请更新 DTS 以使用#pinctrl-cells =<1>
    [0.369046] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.454073] OMAP-UART 44e09000.serial: uart0无 wakeirq
    [0.454100] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/serial@44e09000[0]'的'RTS-GPIO'属性
    [0.454360] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyO0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是 OMAP UART0
    [0.455082] OMAP-UART 48022000.serial: uart1无 wakeirq
    [0.455116] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/serial@48022000[0]'的'RTS-GPIO'属性-状态(0)
    [0.455360] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyO1是 OMAP UART1
    [0.456008] OMAP-UART 481a6000.serial: uart3无 wakeirq
    [0.456022] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@481a6000[0]的'rts-GPIO'属性
    [0.456185] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)上的 ttyO3是 OMAP UART3
    [0.456949][DRM]已初始化
    [0.474035]返修:模块已加载
    [0.482880]循环:模块已加载
    [0.483278] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [0.486440] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [0.502718] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:用于消费类复位的 GPIO 查找
    [0.502735] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.502769] of _get_named_gpio_FLAGS:已解析节点'/ocp/ethernet@4a100000/MDIO@4a101000[0]的'resist-GPIO'属性
    ]'-状态(0)
    [0.566601] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
    [0.566618] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [0.568355] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[2]:器件4a101000.MDIO:02、驱动程序未知
    [0.568370] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[3]:器件4a101000.MDIO:03、驱动程序未知
    [0.569098] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 00:30:11:fa:ce:22
    [0.569262] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [0.57076] cpsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = 00:30:11:fa:ce:23
    [0.572055] PPP 通用驱动程序版本2.4.2
    [0.572509] PPP BSD 压缩模块已注册
    [0.572517]已注册 PPP Deflate Compression 模块
    [0.572969] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [0.574264] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
    [0.574570] i2c /dev/entries 驱动程序
    [0.575980] OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [0.577197] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [0.577541] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [0.577871] OMAP-AES 53500000。AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [0.579584] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [0.583103]轮廓:使用 ARM/armv7
    [0.583555] NF_conntrack 版本0.5.0 (4096个桶、最大16384)
    [0.584435] IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
    [0.584572]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [0.585410] NET:注册协议系列10.
    [0.587519] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [0.588595] NET:注册协议系列17.
    [0.588634] NET:注册协议系列15.
    [0.588733]已注册桥式防火墙
    [0.588851]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [0.589137] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [0.589625]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [0.596744] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [0.596768] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [0.596811] gpiochip_find_base:发现新的基极为510
    [0.596872] GPIO gpiochip4:(OMAP-GPMC):添加了 GPIO 特性(254:4)
    [0.59719] gpiochip_setup_dev:在器件:gpiochip4 (OMAP-GPMC)上注册了 GPIO 510至511
    [0.598379] OMAP2-nand 80000.nand:GPIO 查找消费类 rb
    [0.598394] OMAP2-nand 80000.nand:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.598408] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/gpmc@5000000000/nand@0、0[0]的'rB-GPIO'属性
    [0.598418] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/gpmc@50000000/nand@0、0[0]的'rB-GPIO'属性
    [0.598426] OMAP2-nand 8000000.nand:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.598437] OMAP2-nand 80000.nand:查找 GPIO RB 失败
    [0.598898] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xcc
    [0.598904]和:Micron MT29F4G16ABADAH4
    [0.598913] nand:512 MiB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [0.598960] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [0.599041]在 MTD 器件8000000.nand 上找到11个 cmdlinepart 分区
    [0.599047]在"8000000.nand"上创建11个 MTD 分区:
    [0.599066] 0x000000000000-0x000000020000:"BOOT1"
    [0.601015] 0x00000002000-0x000000040000:"boot2"
    [0.602630] 0x000000040000-0x000000060000:"boot3"
    [0.604298] 0x000000060000-0x000000080000:"boot4"
    [0.606020] 0x000000080000-0x000000180000:"uboot1"
    [0.608822] 0x000000180000-0x000000280000:“UBOOT2”
    [0.611223]0x000000280000-0x0000002a0000:"u-boot-env1"
    [0.612895] 0x0000002a0000-0x0000002c0000:"u-boot-env2"
    [0.614491] 0x0000002c0000-0x00000c0c0000:"sys1"
    [0.774322] 0x00000c0c0000-0x000017ec0000:"sys2"
    [0.933870] 0x000017ec0000-0x000020000000:"持久"
    [1.067396] at24 0-0050:4096字节24c32 EEPROM、可写、32字节/写入
    [1.069241] bq32k 0-0068:支持涓流 RTC 电池充电。
    [1.070597] bq32k 0-0068:RTC 内核:将 bq32k 注册为 RTC1
    [1.070645] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:100kHz 时的总线0版本0.11
    [1.071067] ubi0:连接 mtd8
    [1.534127] ubi0:扫描完成
    [1.543155] ubi0:附加的 mtd8 (名称"sys1"、大小190 mib)
    [1.543172] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:129024字节
    [1.543180] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [1.543186] ubi0:VID 标头偏移:512 (对齐512)、数据偏移:2048
    [1.543193]无处不在0:良好的 PEB:1520、不良 PEB:0、损坏的 PEB:0
    [1.543200] ubi0:用户卷:3,内部卷:1,最大 卷数:128
    [1.543208] ubi0:最大/平均擦除计数器:7/4、WL 阈值:4096、图像序列编号:0
    [1.543216] ubi0:可用 PEB:3、总保留 PEB:1517、为不良 PEB 处理保留的 PEB:80
    [1.543258]第1条:连接 mtd10
    [1.546637] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 109
    [1.859317] ubi1:扫描完成
    [1.867238] ubi1:附加的 mtd10 (名称"persistent"、大小129 mib)
    [1.867256] ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:129024字节
    [1.867263] ubi1:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [1.867269] ubi1:VID 标头偏移:512 (对齐512)、数据偏移:2048
    [1.867276] ubi1:Good PEB:1034、Bad PEB:0、Corrupted PEB:0
    [1.867283] ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [1.867290] ubi1:最大/平均擦除计数器:2/1、WL 阈值:4096、图像序列编号:0
    [1.867298] ubi1:可用 PEB:7、总保留 PEB:1027、为不良 PEB 处理保留的 PEB:80
    [1.867433] ubi1:启动后台线程"ubi_bgt1d"、PID 110
    [1.868430] bq32k 0-0068:将系统时钟设置为2017-04-02 21:11:36 UTC (1491167496)
    [1.869112] ALSA 器件列表:
    [1.869119]未找到声卡。
    [1.869223]警告:无法打开初始控制台。
    [1.876667] UBIFS (ub0:2):后台线程"ubifs_bgt0_2"已启动、PID 111
    [1.897560] UBIFS (ubi0:2):需要恢复
    [1.993670] UBIFS (ubi0:2):恢复已完成
    [1.993830] UBIFS (ubi0:2):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷2、名称"rootfs"
    [1.993843] UBIFS (ubi0:2):LEB 大小:129024字节(126 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [1.993858] UBIFS (ubi0:2):FS 大小:174827520字节(166 MIB、1355 LEB)、日志大小9033428字节(8 MIB、71 LE
    BS)
    [1.993864] UBIFS (ubi0:2):为根保留:0字节(0 KiB)
    [1.993877] UBIFS (ubi0:2):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID EF1E005B-F31D-46DF-97A0-852B4CF477DA、小号
    LPT 模型
    [1.995074] VFS:已在设备0:13上安装根(ubifs 文件系统)。
    [1.995438] devtmpfs:已安装
    [1.997953]释放未使用的内核内存:1024K (c0a00000 - c0b00000)
    [2.246484] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [2.332885] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [2.359668]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [2.381142] systemd[1]:systemd 232在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +
    utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.382988] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [2.388517] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.402723] systemd[1]:硬件看门狗"OMAP Watchd"、版本0
    [2.404072] systemd[1]:将硬件看门狗设置为3分钟。
    [2.598254] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [2.635922]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [2.714781] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [2.715171] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [2.715781] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [2.717107]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [2.780726]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [2.795322] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [3.029880] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [3.031743] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [3.033533] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [3.034967] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [3.035298] systemd[1]:已达到目标交换。
    [4.036923] UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 150
    [4.163596] UBIFS (ubi1:0):需要恢复
    [4.259878] UBIFS (ubi1:0):恢复已完成
    [4.260042] UBIFS (ubi1:0):UBIFS:安装的 UBI 设备1、卷0、名称"下载"
    [4.260056] UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:129024字节(126 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [4.260070] UBIFS (ubi1:0):FS 大小:120250368字节(114 MIB、932 LEB)、日志大小6064128字节(5 MIB、47 LEB
    S)
    [4.260078] UBIFS (ubi1:0):为根保留:4952683字节(4836 KiB)
    [4.260091] UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID AFBB85E3-2258-4E28-A93C-559F45800A18、小号
    LPT 模型
    [4.583599] systemd-journale[129]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    [4.886642] random:快速初始化完成
    [6.293376] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/button/switch@26[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [6.294034]输入:按钮作为/devices/platform/button/input/input0
    [6.733848] CAN 器件驱动程序接口
    [6.786106] ads1118:加载树外模块会影响内核。
    [6.788324]探测 ADS1118 ADC 驱动器 cs 1 modalias [ads1118]模式0x01
    [6.793218] c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 注册的设备(regs=fa1d0000、IRQ=163)
    [8.078632] GPIO-74x594:初始化
    [8.079008] GPIO-74x594 Shifttreg@0:探头。
    [8.079104] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/Shifttreg@0[0]'的'data-GPIO'属性-状态(0)
    [8.079225] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/Shifttreg@0[0]'的'RCLK-GPIO'属性-状态(0)
    [8.079251] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/Shifttreg@0[0]'的'RCLK-GPIO'属性-状态(0)
    [8.079268] GPIO-74x594 Shifttreg@0:在 DTS 中未设置初始值。 将所有引脚初始化为0。
    [8.079322] gpiochip_find_base:找到502的新基址
    [8.079358] GPIO gpiochip5:(Shiftg@0):添加了 GPIO 特性(254:5)
    [8.097774] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 502至509:gpiochip5 (Shiftg@0)
    [8.098444] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led1r [0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [8.098725] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led1g [0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [8.098943] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led2r [0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [8.099135] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led2g [0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [8.099318] of _get_named_gpiod_flags:解析了节点'/gpio-leds/led3r [0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [8.099498] of _get_named_gpio_FLAGS:解析节点'/gpio-leds/led3g [0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [8.099687] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led4r [0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [8.099869] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led4g [0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [8.100047] of _get_named_gpiod_flags:解析节点'/gpio-leds/led0r [0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [8.100234] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led0g [0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [8.233144] remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
    [8.254404] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
    [8.255687] remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [8.520430] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217072
    [8.520733] remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [8.520766] wkup_m3/IPC 44e11324.wkup_m3/IPC:cm3固件版本= 0x192
    [9.174901] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [9.174928] net eth0:已初始化 cpsw ale 版本1.4
    [9.174938]净 eth0:ALE 表大小1024
    [9.188625] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [9.287118]通用 PHY 4a101000.MDIO:02:连接的 PHY 驱动器[通用 PHY](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:02、IRQ
    =-1)
    [9.294664] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [10.438030] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [10.438056] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [10.438073] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@4740130的'resset-gpio'属性
    0[0]'
    [10.438082] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300的'resset-GPIO'属性
    [0]'
    [10.438091]使用查找表进行 GPIO 查找的 AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:
    [10.438102] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [10.438113]用于消费类 VBUS 检测的 AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy: GPIO 查找
    [10.438120] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [10.438129] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@4的'VBUS-detect-GPIOs'属性
    7401300[0]”
    [10.438137] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47的'VBUS-detect-GPIO'属性
    401300[0]”
    [10.438144] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [10.438152] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [10.438221]使用虚拟稳压器时未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
    [10.467720] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [10.467744] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [10.467762] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b0的'resset-gpio'属性
    0[0]'
    [10.467771] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00的'resset-GPIO'属性
    [0]'
    [10.467781]使用查找表进行 GPIO 查找的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:
    [10.467792] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [10.467802] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费类 VBUS 检测的 GPIO 查找
    [10.467810] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [10.467818] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@4的'VBUS-detect-GPIOs'属性
    7401b00[0]'
    [10.467826] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47的'VBUS-detect-GPIO'属性
    401b00[0]
    [10.467834] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [10.467842] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [10.467912] 47401b00.usb-phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
    [10.810723] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [10.810849] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [10.877303] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [11.142257] musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [11.142312] musb-hdrc musb-hdrc.0:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [11.22330] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [11.22335] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [11.22334] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [11.22332] USB USB1:制造商:Linux 4.9.34-Yocto 标准 musb-hcd
    [11.22331] USB USB1:串行编号:musb-hdrc.0
    [11.224566]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [11.226882]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [11.330427] musb-hdrc musb-hddrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [11.330488] musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    [11.336083] USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [11.336105] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [11.336113] USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [11.336121] USB USB2:制造商:Linux 4.9.34-Yocto-standard musb-hcd
    [11.336130] USB USB2:SerialNumber:musb-hdrc.1.
    [11.337502]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [11.33751]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [11.367436] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路速率高达- 100Mbps/全速率-流控制 Rx/TX
    [11.367524] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [13.826939] USB 2-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [14.000385] USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=1e2d、idProduct=0053
    [14.000411] USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=0
    [14.000420] USB 2-1:产品:PH8
    [14.000428] USB 2-1:制造商:Cinterion
    [14.356110] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
    [14.428829] usbcore:注册了新的接口驱动程序选项
    [14.431741] usbserial:为 GSM 调制解调器(1端口)注册了 USB 串行支持
    [14.432589]选项2-1:1.0:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
    [14.438254] USB 2-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在连接到 ttyUSB0
    [14.438955]选项2-1:1.1:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
    [14.440904] USB 2-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在连接到 ttyUSB1
    [14.441504]选项2-1:1.2:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
    [14.454603] USB 2-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB2
    [14.455345]选项2-1:1.3:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
    [14.458160] USB 2-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在连接到 ttyUSB3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作版本(v4.1)和非工作版本(v4.9)之间的差异

    ---./boot.4.1 2017-09-2212:42:22.83396361+0200
    ++./boot.4.9 2017-09-2212:53:33.293471909+0200
    @@-1、20 + 1、17 @@
    在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    -Initializing cgroup Subsys cpuset
    -初始化 cgroup Subsys CPU
    -Initializing cgroup Subsys cpuacct (初始化 cgroup 子系统 cpuacct)
    -Linux 版本4.1.37-Yocto 标准(OE-USER@OE-HOST)(gcc 版本5.4.0 (GCC))#1挤占 Wed Sep 20 12:17:09 CEST 2017
    +Linux 版本4.9.34-Yocto 标准(OE-USER@OE-HOST)(gcc 版本5.4.0 (GCC))#1挤占 Thu Sep 21 12:14:43 CEST 2017
    CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    -机器型号:HMS NB301 EMC 测试板
    共模:FDT:机器型号:HMS NB301 EMC 测试板
    CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
    内存策略:数据高速缓存写回
    在节点0上总计页:65536
    free_area_init_node:节点0、pgdat c091f4c4、node_mem_map cfdad000
    +free_area_init_node:节点0、pgdat c0b3ecfc、node_mem_map cfdad000
    正常区域:576页用于 memmap
    正常区域:保留0页
    正常区域:65536页,LIFO 批处理:15
    CPU:所有 CPU 在 SVC 模式中启动。
    -AM335X ES2.1 (NEON)
    +AM335X ES2.1 (NEON)
    pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    pcpu-alloc:[0] 0
    在区域顺序和移动分组中构建1个区域列表。 总页数:64960
    @@@@-22,56 +19,54
    PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    DEntry 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    inode 高速缓存哈希表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    内存:225252K/262144K 可用(6723K 内核代码、251K RWdata、2080K rodata、256K init、225K BSS、 12316K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    内存:224040K/262144K 可用(7168K 内核代码、257K rwdata、1696K rodata、1024K init、243K BSS、 13528K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    虚拟内核内存布局:
    向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    -vmalloc:0xd0800000-0xc000000 (744 MB)
    + vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
    低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    -.text:0xc0008000 - 0xc08a1014 (8805 KB)
    -.init:0xc08a2000 - 0xc08e2000 (256KB)
    -.data:0xc08e2000 - 0xc0920cc8 (252 KB)
    -.bss:0xc0920cc8 - 0xc09590e4 (226KB)
    +.text:0xc0008000 - 0xc0800000 (8160 KB)
    +.init:0xc0a00000 - 0xc0b00000 (1024KB)
    +.data:0xc0b00000 - 0xc0b404b0 (258KB)
    +.bss:0xc0b404b0 - 0xc0b7d230 (244KB)
    slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    可抢占的分层 RCU 实现。
    -附加的每个 CPU 信息,打印时有停转。
    +叶片扇出的构建时间调整为32。
    nr_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)上找到一个带有128个中断的 INTC
    OMAP 时钟事件源:timer2为25000000 Hz
    SCHED_CLOCK:25MHz 时为32位、分辨率40ns、每85899345900ns 换行一次
    时钟源定时器1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:76450417870 ns
    时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:76450417870 ns
    OMAP 时钟源:Timer1、25000000 Hz
    +clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    控制台:彩色虚拟设备80x30
    正在校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
    PID_max:默认值:32768最小值:301
    已初始化安全框架
    挂载高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    -Initializing cgroup Subsys IO (初始化 cgroup 子系统 IO)
    -初始化 cgroup 子系统内存
    -初始化 cgroup 子系统设备
    -Initializing cgroup Subsys Freezer
    -Initializing cgroup Subsys net_cls
    -Initializing cgroup Subsys perf_event
    -Initializing cgroup Subsys net_pio
    CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    -为0x80008200-0x80008270设置静态标识映射
    +设置0x80100000 - 0x80100078的静态标识映射
    devtmpfs:已初始化
    VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变体 c 修订版3
    -omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    时钟源 Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    +futex 哈希表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    NET:注册协议系列16.
    DMA:预分配256 KiB 池、用于原子相干分配
    -cputleid:使用调节梯
    +omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    空闲:使用调速器菜单
    gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
    +GPIO gpiochip0:(GPIO):添加了 GPIO chardev (254:0)
    +gpiochip_setup_dev:在器件上注册的 GPIO 0至31:gpiochip0 (GPIO)
    OMAP GPIO 硬件版本0.1
    gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 32至63:GPIO
    gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 64至95:GPIO
    gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 96至127:GPIO
    +GPIO gpiochip1:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:1)
    +gpiochip_setup_dev:在器件上注册的 GPIO 32至63:gpiochip1 (GPIO)
    +GPIO gpiochip2:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:2)
    +gpiochip_setup_dev:在器件上注册的 GPIO 64至95:gpiochip2 (GPIO)
    +GPIO gpiochip3:(GPIO):添加了 GPIO 特性(254:3)
    +gpiochip_setup_dev:在器件上注册的 GPIO 96至127:gpiochip3 (GPIO)
    OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
    没有 ATAG?
    硬件断点:不支持调试架构0x4。
    @@-85、7 + 80、9 @@
    已注册 PTP 时钟支持
    omap-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    -切换到时钟源 Timer1
    时钟源:切换到时钟源定时器1
    +VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    +VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    NET:注册协议系列2.
    TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    @@-98、13 +95、10 @@
    RPC:注册的 TCP 传输模块。
    RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    PCI:CLS 0字节、默认64
    -CPU PMU:无法解析/pmu/interrupt-affinity [0]
    硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    futex 哈希表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    审计:初始化 netlink 子系统(已禁用)
    -audit:type=2000 audit (0.360:1):已初始化
    -vfs:磁盘配额 dquot_6.6.0
    -vfs:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    +audit:type=2000 audit (0.320:1):已初始化
    +workingset:timestamp_bits=14 max_order=16 bucke_order=2
    NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    注册的密钥类型 id_resolver
    注册的密钥类型 id_legacy
    @@-113,6+107,7 @@
    已注册 IO 调度程序 NOOP
    已登记 IO 调度程序截止日期
    已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    +pinctrl-single 44e10800.pinmux:请更新 DTS 以使用#pinctrl-cells =<1>
    pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800、尺寸568
    OMAP-UART 44e09000.serial: uart0无 wakeirq
    of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@44e09000[0]'的'RTS-GPIO'属性
    @@-123、19 +118、20 @@
    OMAP-UART 481a6000.serial: uart3无 wakeirq
    of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@481a6000[0]的'RTS-GPIO'属性
    MMIO 0x481a6000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)上的481a6000.serial: ttyO3是 OMAP UART3
    -[DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    +[DRM]已初始化
    返修:模块已加载
    LOOP:模块已加载
    mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    libphy:固定 MDIO 总线:探测
    DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:用于消费类复位的 GPIO 查找
    DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:使用器件树进行 GPIO 查找
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/ethernet@4a100000/MDIO@4a101000[0]'的'set-GPIO'属性-状态(0)
    DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    Davinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffff3
    libphy:4a101000.mdio:探测
    DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[2]:器件4a101000.MDIO:02、驱动程序未知
    DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[3]:器件4a101000.MDIO:03、驱动程序未知
    cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 00:30:11:fa:ce:22
    +cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    cpsw 4a100000.ethernet:cpsw:检测到的 MACID = 00:30:11:fa:ce:23
    PPP 通用驱动程序版本2.4.2
    已注册 PPP BSD 压缩模块
    @@-146、16 + 142、16 @@
    OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    OMAP-AES 53500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    OMAP-AES 53500000:将运行具有实时优先级的请求泵
    OMAP-SHIM 53100000.SHIM:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    OProfile:使用 ARM/armv7
    -nf_conntrack 版本0.5.0 (3903桶、最大15612)
    +NF_conntrack 版本0.5.0 (4096个桶、最大16384)
    IP_Tables:(c) 2000-2006 Netfilter 核心团队
    正在初始化 XFRM netlink 套接字
    NET:注册协议系列10.
    -sit:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    +sit:IPv6、IPv4和基于 IPv4隧道的 MPLS 驱动程序
    NET:注册协议系列17.
    NET:注册协议系列15.
    -bridge:已弃用通过 arp/IP/ip6Tables 进行自动筛选。 如果需要,请更新脚本以加载 br_netfilter。
    桥式防火墙已注册
    注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    @@-163、13 +159、14 @@
    OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    gpiochip_find_base:在510处找到新的基址
    gpiochip_add:在器件:OMAP-GPMC 上注册了 GPIO 510至511
    -omap2-nand 8000000.nand:GPIO 查找可用于消费者
    +GPIO gpiochip4:(OMAP-GPMC):添加了 GPIO 特性(254:4)
    +gpiochip_setup_dev:在器件上注册的 GPIO 510至511:gpiochip4 (OMAP-GPMC)
    +OMAP2-nand 8000000.nand:消费类 RB 的 GPIO 查找
    OMAP2-nand 8000000.nand:使用器件树进行 GPIO 查找
    -of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/gpmc@50000000/nand@0、0[0]'的'READY-GPIO'属性
    -of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/gpmc@50000000/nand@0、0[0]的'READY-GPIO'属性
    of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/gpmc@50000000/nand@0、0[0]的'rB-GPIO'属性
    of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/gpmc@50000000/nand@0、0[0]的'rB-GPIO'属性
    OMAP2-nand 8000000.nand:使用查找表进行 GPIO 查找
    -omap2-nand 8000000.nand:查找 GPIO 就绪失败
    +OMAP2-nand 8000000.nand:查找 GPIO RB 失败
    NAND:找到器件、制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xcc
    NAND:Micron MT29F4G16ABADAM4
    NAND:512 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页大小:2048、OOB 大小:64
    @@-202、7 + 199、7 @@
    ubi0:最大/平均擦除计数器:9/5、WL 阈值:4096、图像序列编号:0
    ubi0:可用 PEB:3、总保留 PEB:1517、为不良 PEB 处理保留的 PEB:80
    ubi1:连接 mtd10
    -ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 61
    +ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 109
    ubi1:扫描完成
    ubi1:附加的 mtd10 (名称"persistent"、大小129 mib)
    ubi1:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:129024字节
    @@-212、106 +209、58 @@
    ubi1:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    ubi1:最大/平均擦除计数器:2/1、WL 阈值:4096、图像序列号:0
    ubi1:可用 PEB:7、总保留 PEB:1027、为不良 PEB 处理保留的 PEB:80
    -ubi1:启动后台线程"ubi_bgt1d"、PID 62
    -bq32k 0-0068:将系统时钟设置为2017-04-03 00:50:53 UTC (1491180653)
    +ubi1:启动后台线程"ubi_bgt1d"、PID 110
    +bq32k 0-0068:将系统时钟设置为2017-04-03 01:11:04 UTC (1491181864)
    ALSA 设备列表:
    未找到声卡。
    警告:无法打开初始控制台。
    -UBIFS (ubi0:2):启动后台线程"ubifs_bgt0_2"、PID 63
    -UBIFS (ubi0:2):需要恢复
    -UBIFS (ubi0:2):恢复已完成
    +UBIFS (ub0:2):后台线程"ubifs_bgt0_2"已启动、PID 111
    +UBIFS (ubi0:2):开始修复可用空间
    +random:快速初始化完成
    +UBIFS (ubi0:2):可用空间修复完成
    UBIFS (ubi0:2):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷2、名称"rootfs"
    UBIFS (ubi0:2):LEB 大小:129024字节(126 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    UBIFS (ubi0:2):FS 大小:174827520字节(166 MIB、1355 LEB)、日志大小9033428字节(8 MIB、71 LEB)
    UBIFS (ubi0:2):为根保留:0字节(0 KiB)
    -UBIFS (ubi0:2):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID E0BABA0B-4468-4638-BD8C-5D3C1C7FBDC6、小型 LPT 模型
    -vfs:在设备0:14上安装根(ubifs 文件系统)。
    +UBIFS (ubi0:2):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 192DD443-D2D8-4EA6-8385-2517C7D18B18、小型 LPT 模型
    +VFS:在设备0:13上挂载根(ubifs 文件系统)。
    devtmpfs:已安装
    释放未使用的内核内存:256K (c08a2000 - c08e2000)
    此架构没有内核内存保护。
    释放未使用的内核内存:1024K (c0a00000 - c0b00000)
    systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提高时钟。
    随机:使用3位熵进行系统读操作
    systemd[1]:systemd 232在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -lIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    systemd[1]:检测到架构 ARM。
    systemd[1]:将主机名设置为 。
    +systemd[1]:从随机发生器初始化计算机 ID。
    systemd[1]:硬件看门狗'OMAP Watchd'、版本0
    systemd[1]:将硬件看门狗设置为3min。
    -systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    systemd[1]:侦听日志审计套接字。
    -systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    -systemd[1]:已达到目标交换。
    -systemd[1]:已创建切片系统切片。
    -systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
    -systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    -systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    -systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    -systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    -systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
    -systemd[1]:正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    -systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    -systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    -systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    -systemd[1]:已达到目标层。
    -systemd[1]:正在安装临时目录...
    -systemd[1]:正在安装配置文件系统...
    -systemd[1]:正在开始应用内核变量...
    systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    -systemd[1]:正在启动日志服务...
    -systemd[1]:已到达目标路径。
    -systemd[1]:已安装的调试文件系统。
    -systemd[1]:挂载的配置文件系统。
    -systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    -systemd[1]:挂载的临时目录。
    -systemd[1]:已开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表。
    -systemd[1]:已开始重新装载根和内核文件系统。
    -systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    -systemd[1]:正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    -systemd[1]:已开始应用内核变量。
    -systemd[1]:已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    -systemd[1]:已达到目标本地文件系统(预)。
    -systemd[1]:安装/var/spool/download...
    -systemd[1]:安装/var/volatile...
    -systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
    -systemd[1]:已安装/var/volatile.
    -UBIFS (ubi1:0):启动后台线程"ubifs_bgt1_0"、PID 117
    -systemd[1]:正在启动加载/保存随机种子...
    +UBIFS (ubi1:0):后台线程"ubifs_bgt1_0"已启动、PID 154
    UBIFS (ubi1:0):需要恢复
    -systemd[1]:已启动日志服务。
    UBIFS (ubi1:0):恢复已完成
    UBIFS (ubi1:0):UBIFS:已安装 UBI 设备1、卷0、名称"下载"
    UBIFS (ubi1:0):LEB 大小:129024字节(126 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    UBIFS (ubi1:0):FS 大小:120250368字节(114 MIB、932 LEB)、日志大小6064128字节(5 MIB、47 LEB)
    UBIFS (ubi1:0):为根保留:4952683字节(4836 KiB)
    UBIFS (ubi1:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID AFBB85E3-2258-4E28-A93C-559F45800A18、小型 LPT 模型
    -systemd-journalald [90]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    +systemd-journale[127]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/button/switch@26[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    INPUT:按钮作为/devices/platform/button/input/input0
    -of_get_named_gpiod_flags:解析了节点'/gpio-leds/led1r [0]'的'GPIO'属性-状态(-517)
    -of_get_named_gpiod_flags:解析了节点'/gpio-leds/led1r [0]'的'GPIO'属性-状态(-517)
    -of_get_named_gpiod_flags:解析了节点'/gpio-leds/led1r [0]'的'GPIO'属性-状态(-517)
    探测 ADS1118 ADC 驱动器 cs 1 modalias [ads1118]模式0x01
    CAN 器件驱动程序接口
    -of_get_named_gpiod_flags:解析了节点'/gpio-leds/led1r [0]'的'GPIO'属性-状态(-517)
    +ads1118:加载树外模块会影响内核。
    探测 ADS1118 ADC 驱动器 cs 1 modalias [ads1118]模式0x01
    c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1d0000、IRQ=163)
    -of_get_named_gpiod_flags:解析了节点'/gpio-leds/led1r [0]'的'GPIO'属性-状态(-517)
    -wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    -PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    -of_get_named_gpiod_flags:解析了节点'/gpio-leds/led1r [0]'的'GPIO'属性-状态(-517)
    -wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    GPIO-74x594:初始化
    - remoteproc0:wkup_m3可用
    -remoteproc 0:注:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    - remoteproc 0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    -of_get_named_gpiod_flags:解析了节点'/gpio-leds/led1r [0]'的'GPIO'属性-状态(-517)
    GPIO-74x594 Shifttreg@0:探针。
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/Shifttreg@0[0]'的'data-GPIO'属性-状态(0)
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/Shifttreg@0[0]'的'SRCLK-GPIO'属性-状态(0)
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/Shifttreg@0[0]'的'RCLK-GPIO'属性-状态(0)
    GPIO-74x594 Shifttreg@0:在 DTS 中未设置初始值。 将所有引脚初始化为0。
    gpiochip_find_base:找到502的新基址
    gpiochip_add:在器件上注册的 GPIO 502至509:shiftreg@0
    +GPIO gpiochip5:(Shifttreg@0):添加了 GPIO 特性(254:5)
    +gpiochip_setup_dev:在器件上注册的 GPIO 502至509:gpiochip5 (Shiftg@0)
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led1r [0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led1g [0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led2r [0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    @@-322,16+271,13 @@
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led4g [0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led0r [0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/gpio-leds/led0g [0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    - remoteproc 0:为 wkup_m3加电
    - remoteproc 0:引导固件映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217072
    -remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    +remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
    +remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
    +PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
    +remoteproc remoteproc0:引导固件映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217072
    +remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:cm3固件版本= 0x192
    -net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    -net eth0:找到 PHY:id:0x20005c90
    -ipv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    -net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    net eth1:找到 PHY:id:0x20005c90
    -ipv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth1:链路未就绪
    +PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'set-GPIO'属性
    @@-361,32+307,32 @@
    usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    usbcore:注册了新设备驱动程序 USB
    -musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    -musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    -musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    -musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    -musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb hrc 主机驱动程序
    -musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:已注册新的 USB 总线、分配的总线编号为1
    musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
    +musb-hdrc musb-hdrc.0:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    -USB USB1:制造商:Linux 4.1.37-Yocto 标准 musb-hcd
    -USB USB1:序列号:musb-hdrc.0.auto
    +USB USB1:制造商:Linux 4.9.34-Yocto 标准 musb-hcd
    +USB USB1:串行编号:musb-hdrc.0
    集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    -musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    -musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    -musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    -musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    -musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb hrc 主机驱动程序
    -musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:已注册新的 USB 总线、分配的总线编号2
    musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
    +musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号2.
    USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    -USB USB2:制造商:Linux 4.1.37-Yocto 标准 musb-hcd
    -USB USB2:Serial Number:musb-hdrc.1.auto
    +USB USB2:制造商:Linux 4.9.34-Yocto 标准 musb-hcd
    +USB USB2:串行编号:musb-hdrc.1
    集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    +net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    +net eth0:初始化的 cpsw ale 版本1.4
    +net eth0:ALE 表大小1024
    +Generic PHY 4a101000.MDIO:02:连接的 PHY 驱动器[通用 PHY](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:02、IRQ=1)
    +IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    +net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    +Generic PHY 4a101000.MDIO:03:连接的 PHY 驱动器[通用 PHY](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:03、IRQ=1)
    +IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路速率高达- 100Mbps/全速-流控制 Rx/TX
    IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    USB 2-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现破损是由以下原因引起的:

    0c0451e7634564052a045d4398a91ea4ef1f755b GPIO:OMAP:修复智能空闲唤醒模式下的 IRQ 触发

    此处进行相关讨论:

    https://patchwork.kernel.org/patch/8809541/

    此更改后、TI 文档已过期、正如 TI 文档所述:

    GPIO 唤醒

    通过按下任何连接到 GPIO 线路的按钮/键、用户可以从任何 GPIO 线路从待机状态唤醒。

    在主题中、他们提到:

    我预计不会出现任何问题(仅当某些平台希望从
    GPIO IRQ 唤醒、但不要将此 IRQ 配置为唤醒 IRQ 时)。
    ^这将是一个需要修复的错误。 

    我们如何在不使用 GPIO 密钥的情况下将 bank0中的某些 GPIO 设置为唤醒源? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间、我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan