This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HV:TDA2x SOC

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619689/tda2hv-tda2x-soc

器件型号:TDA2HV

您好!

我正在将 TDA2x CPU 用于我的一个项目、并希望保持如下引导配置:

优先级为 QSPI (4位)、依次为 SD 卡和 USB

对于这些引导选项、请告诉我 SYSBOOT[5:4]和 SYSBOOT[3:0]的引导配置引脚状态。
根据用户手册的引导引脚配置(请参阅文档"SPRUI29D"第7533页)、第一个 QSPI、SD 卡和 USB 没有选项、因此请确认此配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanka、

    您可以将 SYSBOOT[5:0]设置为0b100111以获取上述引导配置。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    感谢您的回答。

    您能不能建议您为该配置所关注的文档。 在用户手册中、我无法 获取此配置。 请建议您是否参考任何其他文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您能否选中"表29-9. 引导器件顺序"的链接? 这就是这些信息的来源。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果我可以看到、按照表29-9、sysboot[5:4]是0b10、只有一个选项是 XIP。 XIP 的含义是什么? 请详细解释、因为我没有按照您建议的配置获得优先级顺序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我来看看我是否能找到详细信息。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所指的文档是什么? 我参考了 DRA75x_DRA74x_SR2.0_SR1.x_NDA_TRM_vAE.pdf 来回答您的问题。
    XIP 表示就地执行。 此模式用于 NOR 引导。

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    您能否共享此文档的链接?  

    我们参考适用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)器件版本2.0、1.x 技术参考手册的 TDA2x SoC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanka、

    TI.com 上提供了 DRA75x TRM。 链接: www.ti.com/.../sprui30d.pdf

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、TDA2x TRM 中当前并不存在所有引导模式。 这是过去的决定,但现在我们将"隐藏"这些决定。 在新的 TDA2x 版本发布之前、您可以使用 DRA75x TRM。

    此致、

    STAN