This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:识别 Windows PC 中的 PCIe EP 模式

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628862/tmdxidk5718-recognition-of-pcie-ep-mode-from-windows-pc

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件: AM5718


您好!

我的客户考虑在 PCIe EP 模式下评估 TMDXIDK5718。
为此、有两个问题。

如何从 Windows PC 的设备管理器中识别 TMDXIDK5718 (PCIe EP 模式)?
 我的客户似乎无法从 Windows PC 识别 TMDXIDK5718。
 他们遵循以下信息并将 Windows PC 用作根复合体。
 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_PCIe_EP_User's_Guide
 www.youtube.com/watch

2.是否有任何可从 Windows PC 识别的内存空间文档?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo、

    不确定 Windows 如何工作、但请确保在主机(RC)之前为 AM5718 IDK 的 EP 器件加电并进行配置。

    雷克斯