This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:外部闪存编程

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634983/ccs-tms320c6713b-external-flash-programming

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

早上好、

我在卡上使用 TMS320C6713GDPA200 DSP、该 DSP 连接到 CS1上的程序闪存
我想对安装在电路板上且没有插座的闪存进行编程。

我有:
Spectrum Digital XDS510PP PLUS 仿真器
CCS 3.1.0
Windows XP
闪存:4Mx16 TSOP48 MBM29DL640E-90  

我可以 访问以下引脚:EMU0、EMU1、TMS、TRST、TDO、 TDI、TCK。
我可以在不使用 ATE 或 JTAG 程序的情况下使用仿真器对闪存进行编程吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    我不确定我是否完全理解您的查询。 让我确认我的理解是正确的:
    您有一个使用 TMS320C6713 SoC 的定制板。 在该板上、您安装了连接到 SoC 的 MBM29DL640E-90 NAND 闪存、对吧?

    在这种情况下、是的、您可以使用 JTAG 连接到电路板并对闪存进行编程。

    [引用]我是否可以在不使用 ATE 或 JTAG 程序的情况下使用仿真器对闪存进行编程?[/引用]
    不使用 JTAG 程序意味着什么? 您需要编写一个程序来执行对闪存的读取/写入、您可以将其加载到 TMS320C6713并执行它。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    闪存连接在 DSP 的地址和数据总线上 它是启动/程序 DSP 的闪存。 我想通过仿真器和 CCS 对其进行编程。 我可以编写一个程序、以便在首次使用时加载到 DSP 中吗? 您可以向我推荐该计划吗? 我无法编写它、我只加载其他人的程序。

    感谢你的帮助。
    塞尔吉奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔吉奥

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处介绍了我们支持此器件的唯一闪存烧录实用程序:
    processors.wiki.ti.com/.../Flashing_the_C6713_EVM

    使用您使用的基线软件支持此操作。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul 和 Yordan、感谢您提供的支持。 我认为、根据您向我提供的建议、我可以做我想要的事情。
    此致
    塞尔吉奥