This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3715:串行引导

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633904/linux-am3715-serial-boot

器件型号:AM3715

工具/软件:Linux

您好!

当使用闪存实用程序并从串行引导时、

我们是否可以选择引导参数,其中 uboot 不是 boot 中的最后一个选项,

我的意思是,它是否为闪存实用程序提供了"足够的时间"以使其正常运行(在转到下一个引导选项之前)?

此致、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不理解您的问题。 U-boot 是引导加载程序、不是引导选项。 您能否更详细地解释您想要实现的目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    问题与 u-boot 无关。
    我是指 MLO/x-loader 引导(sys_boot[]表引脚)。
    我的意思是、表中有一个选项、如下所示:
    首次引导 UART3
    第二个引导 NAND
    此方法能否与闪存实用程序一起使用(这意味着在尝试 NAND 启动之前、芯片搜索 UART3会在有限的时间内被尝试)? 或者、我们是否需要选择 UART3作为最后一个引导选项的选项(以便它会反复尝试该选项)。

    此致、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、ROM 代码将首先尝试 UART 引导、如果不成功、则将转到 NAND 引导。